This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC23XX-REPORTS:构建完成后不会生成新的.out 文件。

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1655255/cc23xx-reports-a-new-out-file-is-not-being-generated-after-the-build

器件型号: CC23XX-REPORTS
主题中讨论的其他器件: CC2340R5

BLE 工程编译成功、没有错误、但编译过程不会生成新 .out 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amal、感谢您联系我们。 为了帮助我更熟悉您所面临的问题、我想问您几个问题。 您使用的是哪个版本的 CCS? 您使用的编译器版本是什么? 您使用的是什么 SDK? 您使用的具体器件是什么? 您正在导入哪个特定的工程/示例并尝试编译? 您能否提供项目输出文件夹的屏幕截图? (syscfg 文件夹如我附加的图像中所示)。 如需进一步了解您的问题、请花一点时间查看此 SLA 演练、该演练提供了有关如何构建 BLE 项目的指导: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?isTheia=false&node=A__AcrwHdZt.SBRoZj0q1LDWQ__SIMPLELINK-ACADEMY-CC23XX__gsUPh5j__LATEST

    此外、下面的图像显示了 构建工程后在何处可以找到.out 文件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我正在将 CCS 12.4.0 与 TI ARM LLVM 编译器 2.1.3.LTS 配合使用。 该 SDK 是 SimpleLink 低功耗 F3 SDK 7.40.00.64、目标器件是 CC2340R5/ CC23xx。 我正在导入的工程是 data_stream_LP_EM_CC2340R5_freertos_ticlang。 我还将分享工程输出文件夹(包括 syscfg 文件夹)的屏幕截图、以便您可以将其与预期的工程结构进行比较。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “你怎么了?

    感谢您的反馈。 根据您与我分享的编译器版本、我建议使用:3.20.0.LTS、根据您特定 SimpleLink 低功耗 F3 SDK 7.40.00.64 版本的发行说明的依赖项部分、这是编译器的所需版本。 这带来了我的下一个问题、为什么您使用 SimpleLink 低功耗 F3 SDK 7.40.00.64?

    此外,你可以分享你的项目输出文件夹的屏幕截图,请参阅我之前发送给你的屏幕截图,我想要一个显示特定文件位置的屏幕截图。 这将帮助我了解在构建项目时输出的内容。 您使用的是什么操作系统 (Windows、MacOS、Linux)? 最后、您是否能够将工程置于调试模式?

    为了便于您参考、此处提供了指向特定版本 SimpleLink 低功耗 F3 SDK 的版本说明的链接(您可以在此处第一段中找到我提到的依赖项部分->): https://software-dl.ti.com/simplelink/esd/simplelink_lowpower_f3_sdk/7.40.00.64/exports/release_notes_simplelink_lowpower_f3_sdk_7_40_00_64.html  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。 它确实有效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您 Amal。 再见。