Other Parts Discussed in Thread: CC2745R7-Q1, SYSCONFIG
器件型号: CC2745R7-Q1
主题: SysConfig 中讨论的其他器件
尊敬的 TI 团队:
我们目前正在 协助客户设计和评估 一个汽车项目。
该建议的架构将 CC2745R7-Q1 用作主无线 MCU、并将 TCAN1044AV-Q1 用作外部 CAN 收发器。
我们的客户端已针对系统的电源管理和唤醒/睡眠行为规定了严格的要求:
-
唤醒: 只要在总线上检测到 CAN 通信(CAN 流量)、CC2745R7-Q1 就必须立即唤醒。
-
睡眠: 如果超过 3 秒未检测到 CAN 流量、CC2745R7-Q1 必须进入低功耗睡眠模式。
我附上了系统方框图以供您参考。 为了确保我们的设计与客户的期望和 TI 的最佳实践完全一致、我们感谢您在以下技术问题上提供指导:
-
1、睡眠模式支持:
CC2745R7-Q1 是否可以通过“引脚唤醒“(使用 TCAN1044AV-Q1 RXD 引脚或其他信号)从 待机 模式和关断模式成功唤醒?对于此应用、这两种低功耗模式之间是否有任何特定的限制或特殊注意事项?
-
2、硬件电路设计
为了实现“不活动 3 秒后唤醒流量、睡眠“行为、 应如何在 CC2745R7-Q1 与 TCAN1044AV-Q1(包括 STB、RXD 和 VIO 引脚)之间设计原理图连接? 此外、应如何在睡眠状态期间管理电源 (VIO / VCC)?
-
3、设计限制和硬件注意事项:
对于这种特定架构下的唤醒功能或功耗、我们是否应该注意任何限制、权衡或硬件注意事项? (例如,唤醒后缺少第一个 CAN 帧的风险、关断期间的特定 I/O 泄漏电流、或退出睡眠状态时的 I/O 锁存/取消锁存限制?)
-
4.推荐的解决方案和参考设计:
您能否帮助评估我们当前架构的可行性? 如果您能提供推荐的 接线图、原理图示例或相关应用手册、我们将非常感谢您为客户的设计提供参考。
感谢您的时间和支持。 我们期待您的宝贵反馈。
此致、