器件型号: CC2745R7-Q1
尊敬的团队:
我的客户目前正在开发下一个工程并评估 CC2745Q1、用于我们的低功耗汽车设计。 为了确保系统满足严格的车辆静态电流目标、我们希望从 TI 获得一些有关特定待机模式配置的具体功耗数据。
在系统架构中、当 MCU 进入 待机模式时:
-
该器件将维持 MCAN 外设布线 (不将引脚切换回标准 GPIO)。
-
CAN RXD 引脚上的下降沿检测和唤醒功能将通过底层 IOCFG 寄存器配置启用。
在这一特定配置(维持 MCAN 路由+启用 RXD 唤醒)下、CC2745Q1 芯片本身在 室温 (25°C) 和 汽车级高温(例如 85°C 或 105°C)下的典型电流消耗和最大电流消耗(以 uA 为单位)是多少?
由于这一功耗指标对于我们通过 OEM 的电池消耗测试至关重要、我们非常感谢您提供的数据支持和对此问题的澄清。
感谢您的帮助。
此致、
Mike Wu