This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:澄清请求:CC2340R5 与 R53 蓝牙信道探测 (CS) 支持&SIG 状态

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1656181/cc2340r5-clarification-request-cc2340r5-vs-r53-bluetooth-channel-sounding-cs-support-sig-status

器件型号: CC2340R5

尊敬的团队:

希望您做得好。

一位客户最近联系了我们、询问 Bluetooth SIG 信道探测 (CS) 支持状态、具体是比较 基于 CC2340R52 和较新版本的基于 R53 的器件。

根据他们对 Bluetooth SIG 列表的审查、客户注意到:

  • CC2340R52
    →似乎 不支持信道探测

  • 基于 R53 的器件(例如 CC23xx R53 型号)
    →某些 QDID 指示 支持信道探测

客户希望了解 R52 和 R53 架构在 CS 功能和认证状态方面的差异

请您帮助澄清一下:

  1. CC2340R5 不支持信道探测是否正确、具体体现在:

    • 硬件功能
    • SDK/堆栈支持
    • SIG 认证状态
  2. 对于 基于 R53 的器件、IS 信道探测:

    • 完全支持
    • 或受任何限制/条件限制?
  3. 对于 R5 上缺少 CS 支持、这主要是因为:

    • 硬件限制
    • 或只是缺少 SIG 资格
  4. 是否有任何计划或可能性:

    • 未来的 SDK/堆栈更新
    • 或 SIG 认证更新
      可以在 R5 上启用 CS 支持吗?

客户目前正在评估 基于信道探测的应用(例如,测距/定位)、这将直接影响他们的器件选择。

如果可能、还请提供 可与客户分享的官方措辞

感谢您的支持。

此致、
Mike Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您联系我们。 我们将调查您的问题、并尽快回复您。

    此致、

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mike、

    是否正确、sig 不支持信道探测

    没错、遗憾的是、CC2340R52 不支持信道探测

    对于 基于 sig 的器件、IS 信道探测:

    对于 R53 设备、支持信道探测的反射者角色、但是当前不支持发起者角色

    sig 由于 R5 上缺乏 CS 支持、这主要是由于

    R52 缺少 CS 支持主要是由于 RAM 限制。 R53 型号具有更多的 RAM 空间、从而支持 CS

    是否有计划或可能提供

    目前还没有计划在 R52 上启用 CS 支持。

    目前、要评估信道探测、我建议使用最新 SDK 中的 car_node 和 key_node 示例 (9.20)。 有关如何使用这些示例的说明、以及有关信道探测的更多信息、 用户指南中的信道探测一节 对此进行了讨论。

    希望这能回答您的问题!

    此致、

    Tarek D