This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:基于 CC2642 捕获 RSSI

Guru**** 2992560 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2642R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1655345/cc2642r-capture-rssi-based-on-cc2642

器件型号: CC2642R

TI 官方工程师
尊敬的先生/女士:
我注意到官方演示基于 RTS_Coordinator 项目。 我想咨询一下我的 simple_peripheral 设备和手机之间的连接是否可以通过 连接监视器进行捕获和监控。
此致、
邓俊杰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好邓俊杰、

    运行连接监视器时、您需要在连接事件后通过 BLE 提取连接参数、然后让 CM 使用这些参数来监控/记录连接。

    如果您的问题与 CC2642R 侧的 RSSI 有关、该结果应该非常简单。  

    谢谢、
    Alex F  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、我需要确认连接监视器是否可以捕获 simple_peripheral 和手机之间的连接。
    期待您的答复。
    邓俊杰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deng:

    CM 应该可以跟踪完整的连接、但需要完全捕获连接建立情况。

    此致、

    1 月