This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:20dBm 参考设计问题

Guru**** 2997750 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652P, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1656292/cc2652p-20dbm-reference-design-questions

器件型号: CC2652P
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

您好!

我们正在基于 CC2652P 设计一个 PCB、在这里我们希望更大限度地提高 RX 灵敏度和 20dBm TX 性能。 我们对此有几个问题:

  1. CC1352PEM-XD7793-XD24-PA24 和 LAUNCHXL-CC1352P-2 参考设计之间有何区别? 由于数据表中采用了 CC1352PEM-XD7793-XD24-PA24 作为参考、因此我想它提供更好的性能...?
  2. 与参考设计相比、PCB 上的顶部平面和 L2 平面之间的距离更短。 这意味着我们必须调整布线宽度以保持 50 欧姆阻抗匹配。 由于介电厚度差异的变化,我们是否还需要调整滤波器和平衡 — 非平衡变压器中的无源器件?
  3. 对于 SysConfig 中的固件、我们不能在“RF 设计>基于射频设计“下选择 CC1352PEM-XD7793-XD24-PA24。 我们应该怎么做?image.png
  4. 我们担心 这里报告的器件间 TX 功率变化。 您对此有任何更新吗?

非常感谢您的帮助!

此致、

拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raphael:

    1) CC1352PEM-XD7793-XD24-PA24 和 LAUNCHXL-CC1352P-2 之间没有功能差异 — 这种设计采用适合我们验证平台的外形尺寸。 如果您感兴趣、请参阅 器件页面的设计工具部分、其中包含 CC1352PEM-XD7793-XD24-PA24 的设计文件。 之所以存在器件值差异、是因为在 CC1352PEM 上使用了 0402 器件、而在 LAUNCHXL 上使用了 0201 器件。  

    2) 电路板层叠的差异会影响平衡 — 非平衡变压器和滤波器的射频性能。 在这种情况下、您可能必须试验和调整这些值以获得峰值性能。  

    3) 请选择 LAUNCHXL-CC1352P-2

    4) 器件间差异是制造过程固有的,但最大功率下的运行通常不太容易,因为 PA 的运行接近饱和。 我建议阅读我们的硬件指南文档 (SWRA640) 的第 10 节以了解相关详细信息。   

    希望这对您有所帮助、

    Rafael