This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:信道探测功能未返回值

Guru**** 2990420 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2745R10-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1654539/cc2745r10-q1-channel-sounding-function-not-returning-value

器件型号: CC2745R10-Q1

您好论坛、

借助 CC2745R10-Q1、汽车门禁遥控器采用 PCB 迹线天线。  

使用了内部 32.768kHz。  

复位、调试连接与 EVK 设计保持一致。 使用的 SDK 为 9.14。  

连接调试器时、可使用 CS 功能和距离测量功能。  

但如果我连接 3V 纽扣电池的独立电源、CS 功能不会返回任何数据。 但 BLE 连接未断开。  

在调试过程中使用独立电源来验证 Vdd、复位的电压轨。 满足数据表中的电气参数要求。  

问题可能是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    听起来可能是电源问题。 电压可能没有问题;您是否在使用调试器和运行信道探测时检查了电流消耗?

    如果您还没有、我建议在使用调试器时检查电流消耗/功耗、并检查纽扣电池是否能够提供这么大的电流/功率。

    此致、
    Josh Alderson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Josh、  

    功率级别符合 IC 电气特性。 特别是在 IC 的 E0 和 E1 型号上可以观察到这一点。  

    1. 型号 E0:使用时钟源 LF RC OSC-32.768kHz。 SPI 1(时钟:1MHz)与运动传感器连接。 当在采用 E1 型号 IC 的另一个 PCB 上尝试相同的配置时、即使 BLE 配对成功、信道探测数据也不会更新。   

    2.型号 E1 :如果使用 LF XOSC - 48MHz 的时钟源。 那么两个功能都正常工作。  

    使用 SDK 9.14.2.15。   

    为了配合我与 TI 印度 FAE 的沟通、E1 系列是更新的器件版本、用于轻微的硬件修正和略微的性能/FW 优化。

    我想了解更多首选的系统时钟配置吗?

    我们提供了 48MHz 的外部时钟源。 在这种情况下,何时更喜欢使用内部时钟源和外部时钟源?

    此外, 网站上发布的 SDK 版本 9.20.00.81 是 E1 系列的首选? 从 9.14.2.215 到 9.20.00.81、有哪些错误修复?  

    此致、

    Prafulla S.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prafulla,

    从 E0 到 E1 的变化只解决了 ROM 级别改进问题。 这种改进不会影响时钟系统等、并且人们期望软件在不同修订版本之间完全兼容。  

    您能否详细介绍一下您使用的 LF OSC 配置以及如何启用它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan、

    对于关键方面、我们现在使用以下器件时钟配置:  

    时钟源:LF RC OSC

    LF 频率补偿:是

    低功耗模式:禁用。  

    没有外部 LF 时钟源。 仅使用 48MHz HFXT。  

    目前使用这种配置,关键是 BLE 广播和配对,信道探测数据也正在更新。  

    但不知何故,连接之间的车侧和钥匙侧被断开。  

    使用 SDK 9.14.2.15。  

    现在只剩下随机断开连接的问题。  

    如何解决这一问题?  

    此致、

    Prafulla S.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、  

    根据上述时钟设置和禁用低功耗模式、信道探测正常工作文件。 对于关键方面、我是 3V 纽扣电池 CR2450、奇怪的是、只要电池电压降至 2.9V 以下、信道探测距离测量就会卡住。  

    还有一件事是,运动传感器 AIS2DW 集成在 SPI 上。 DIO11、12、15、16 用作 MOSI、MISO、SCLK 和 CS。 DIO18_A7 配置为来自运动传感器的中断。  

    我们测量了睡眠模式期间的电流消耗、消耗的电流为~2.5mA。 如何进一步减少这种情况? 截至目前、运动传感器消耗的电流为~200uA。 我正在努力进一步减少这种情况。 在 BLE 方面、如何进一步降低该损耗呢?

    此致、

    Prafulla S.