This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC23XX-REPORTS:支持 Simplelink Connect Android APK

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1657749/cc23xx-reports-simplelink-connect-android-apk-support

器件型号: CC23XX-REPORTS

尊敬的团队:

客户需要 Simplelink Connect Android APK 来测试 CC2340R53 多步 OAD、Github 上没有最新版本、也无法从中国的 Google Store 下载、您能否向客户提供 APK 文件进行测试、谢谢!

 

Lewis

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    Google Play Store 上 APK 的最新更新来自 23 AVR。 2026.
    我看到 SimpleLink Connect Github 上的 2.2.0 版本 来自 25 AVR。 2026.

    版本不包含 APK,但包含应用程序的整个源代码,有关如何构建 APK 的说明位于 README 中。

    您的客户是否可以使用源代码和自述文件中的说明自行构建 APK?  

    此致、
    Lea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lea:

    感谢您的答复!

    但客户和我没有环境来构建和创建 APK,你可以帮助构建或提供.APK 文件吗?  谢谢!

    Lewis  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经与负责该应用程序的团队取得了联系。 一旦我得到 APK、我就会更新您。

    此致、
    Lea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、比我预期的快一点、哈哈

    您应该已收到一封电子邮件、其中包含包含 APK 的 ZIP 存档的链接。
    你可以下载它,并通过任何你想要的方式分享它 Mindray

    此致、
    Lea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lea:

    我下载它可以很好的工作,感谢您的大力支持!

    Lewis