This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2744R7-Q1:HSM 和示例代码缺失

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CC2745R10-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1657742/cc2744r7-q1-hsm-and-example-code-missing

器件型号: CC2744R7-Q1
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig、 CC2745R10-Q1

您好论坛、

我指的是 SDK 9.20.0.81、并注意到、 CC2744R74 目标没有可用的 HSM 文件或示例工程。

您能否告知在这种情况下应如何进行开发? 如果对此目标的建议开发流程、可用软件支持或示例项目计划提供任何指导、都将不胜感激。

此致、
Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好-

    感谢您联系我们。 CC2745R10-Q1 文件夹中的示例也适用于 CC2744R74 目标、可以互换使用。 但是、CC2744x 和 CC2745x 之间存在细微差异、因此需要在 SysConfig 中切换器件配置。

    1.导入 CC2745x 的示例工程、例如  /examples/rtos/LP_EM_CC2745R10_Q1/ble/basic_ble.上的 basic_ble 如果需要帮助、请参阅  BLE 栈用户指南中的为 CC23xx 或 CC27xx 器件构建第一个程序、了解如何导入这些工程、将其刷写到器件中并刷写 HSM。

    2.在 CCS 中打开 SysConfig 并选择右上角的“show device view“图标。 请参阅随附的图像。

    3.选择“切换“并将“板“选项卡的新值设为“无“。

    4.在“Device“选项卡下、选择 CC2744x 器件并选择确认。

    5.在 SysConfig“问题“选项卡下,修复任何迁移错误,如闪存大小。

    这样、您就可以将任何工程从 CC2745x 迁移到 CC2744x 器件。

    请告诉我、这是否回答了您的问题、或者是否有我可以澄清的方法。

    此致、

    Blake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Blake:

    我已经尝试过、这里没有列出目标 CC2744。 请参阅下面的屏幕截图。

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好-

    这是正确的菜单。 确保将“board“设置为 none、然后 CC2744x 应出现在设备菜单中、如下所示。

    此致、

    Blake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Blake