This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:使用 UniFlash 进行刷写时出现问题

Guru**** 2955430 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1658387/cc2642r-problems-with-flashing-using-uniflash

器件型号: CC2642R
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

尊敬的 TI 支持工程师:
在固件下载过程中、连接导线相对较长、偶尔会导致闪烁故障。 您能否建议在使用 UniFlash v9.5 时是否可以降低刷写速度? 此外、直接通过 CCS 20 刷写时、是否有降低下载速度的选项?
f470f6e2-edcf-46ce-a9f9-c7e8c3c8fb76.jpeg
期待您的答复。
此致、
 
邓俊杰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    用于刷写的时钟速度在电路板的.ccxml 文件中定义。 在 CCS 中导入工程时、此文件位于 targetConfigs/CC2642R1F.ccxml 下。
    在 Uniflash 和 CCS 中降低时钟速度的步骤是获取此文件、使用 CCS 修改它、然后在 UniFlash 中使用它。


     1.在 CCS 20 中、导入您的工程、打开此文件、然后点击底部的“Advanced“。  您将看到.ccxml 文件的高级视图
     2.在最顶层(XDS110 探针)下、您将看到 JTAG TCLK Frequency (MHz) 值。 默认情况下、该值为 5.5MHz。
     3.在下拉菜单中切换到“user specified value“并选择所需的值(我将这里使用 100.0kHz 作为最小值)
     
     4.保存此文件。 现在、您可以在 CCS 工程中以较低的速度刷写。
     5.要在 Uniflash 中使用此配置、当打开 Uniflash 时、请选择底部选项从.ccxml 文件创建会话
     
     6.您的配置现在闪耀与您的减速。

    此致、
    Lea