This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:笔记本电脑扫描中未显示 CC2340R5 模块

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1656607/cc2340r5-cc2340r5-module-is-not-visible-in-laptop-scan

器件型号: CC2340R5

CC2340R5 模块通过 I.MX93 Linux 通电。
在移动设备中、蓝牙扫描设备可见、能够进行连接和配对。 但 CC2340R5 模块在 Windows 笔记本电脑蓝牙扫描中不可见。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您联系我们。 我有几个问题可以帮助确定发生了什么。

    1. CC2340R5 是否在广播吗? 您是否能够使用 simplelink connect 移动应用程序看到它的广告?

    2.您在笔记本电脑的扫描设备功能中看到的是哪种设备?

    某些桌面操作系统限制了扫描结果中显示的广告设备的类型。 我不知道您的 Linux 版本是否会执行此操作、但 Windows 和 macOS 会执行此操作。

    此致、

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    是、CC2340R5 正在广播。 是、在 simplelink connect 移动应用中可见的器件。  
    希望检查文件从移动应用或 Windows 笔记本电脑应用到 CC2340R5 模块(Linux 终端)的传输

    是否可以将安装的数据文件从移动应用程序传输到 CC2340R5

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我懂了。 移动应用能够传输 OAD 映像以进行 OAD 更新、这应可重复使用、并可进行修改以发送文件传输。 这将需要在移动应用程序和应用程序上进行重大更改、但应该是可行的。

    此致、

    1 月