This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:在 Zephyr 中更改 TX 功率

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1654686/cc2340r5-changing-tx-power-in-zephyr

器件型号: CC2340R5

您好:

如何在 Zephyr 中更改 CC2340 的 TX 功率? 是否有配置选项?

Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Zephyr 中没有用于更改 TX 功率的通用 API。 这只能通过发送正确的 HCI 供应商特定命令来完成。
    您可以在此 SharePoint 中的 CC2340R5 上找到有关如何执行此操作的示例项目: LEVITON

    此致、
    Lea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lea:

    在此示例中、调用 bt_HCI_cmd_send_sync 函数后、是否需要释放命令缓冲区? 或者该 API 在缓冲区完成后是否释放缓冲区?

    Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、HCI API 中是否有办法读取当前 TX 值? 我看到有一个命令

    HCI_LE_READ_TX_POWER  
    但不确定该值是如何返回的? 我可以看到它应该会生成某种事件、但是我们应该在哪里/如何注册此回调?
    Munan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    与设置 TX 功率不同、读取 TX 功率不是特定于供应商的 HCI 命令。 这是一个常规蓝牙 HCI 命令。 这意味着您可以发送值为 BT_HCI_OP_READ_TX_POWER_LEVEL 的 HCI 命令、方式与发送 VS HCI 命令相同。 您可以在“Zephyr\include\Zephyr\Bluetooth\HCI_types.h“中看到请求和响应结构的格式:

    #define BT_HCI_OP_READ_TX_POWER_LEVEL           BT_OP(BT_OGF_BASEBAND, 0x002d) /* 0x0c2d */
    struct bt_hci_cp_read_tx_power_level {
    	uint16_t handle;
    	uint8_t  type;
    } __packed;
    
    struct bt_hci_rp_read_tx_power_level {
    	uint8_t  status;
    	uint16_t handle;
    	int8_t   tx_power_level;
    } __packed;

    然后、您将能够从 rsp 结构读取 TX 功率、该结构由 bt_HCI_cmd_send_sync 填写。 您需要 通过添加“rp =(void *) rsp->data;“、将 rsp 转换为 bt_HCI_rp_read_tx_power_level 结构体。 您可以查看下面链接的示例、了解如何完成该操作。

    关于内存分配问题、 使用供应商特定 HCI 命令的 Zephyr 示例 不会释放 buf 指针、但会在使用后通过调用“net_buf_unref (rsp);“释放 rsp 指针。 我假设 buf 指针被 bt_HCI_cmd_send_sync 释放。

    此致、
    Lea