This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:为 BLE 音频配置文件选择合适的器件

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA, CC2652PSIP, CC2651R3SIPA, CC2340R5MODA, CC2652RSIP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1660920/cc2642r-select-right-device-for-ble-audio-profile

器件型号: CC2642R
Thread 中讨论的其他器件: CC2340R5MODA 、CC2650MODA、 CC2652RSIP 、CC2652PSIP、CC2651R3SIPA

您好、

我的客户正在寻找符合以下规范的 TI BLE 模块。  您能告诉我们正确的模块吗?

  • BLE 音频
  • 需要 UART 和 I2S
  • 需要 TI 模块
  • 需要 BLE 的音频配置文件

请告知我们。

谢谢、此致、
Hattori 先生。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    自从蓝牙 5.2 以来、SIG 一直设计用于基本音频配置文件、该配置文件专为通过 BLE 传输音频而设计。 您可以在此处阅读有关此配置文件的信息: https://www.bluetooth.com/specifications/specs/basic-audio-profile-1-0-1/。 这听起来是您应该使用的配置文件、以便与 BLE 上的音频设备互兼容。

    请注意、TI 当前未提供此音频配置文件的实现方案。 客户必须自行实施此配置文件。

    近期发布的 CC2340R5MODA 具有 BLE 和 UART、但没有 I2S。
    CC27xx 器件具有 BLE、UART 和 I2S、但 TI 未为这些芯片提供模块。
    CC2650MODA 不支持蓝牙 5.2

     CC2652RSIP/CC2652PSIP /CC2651R3SIPA  都具有 I2S、BLE 5.2 和 UART。 您可以选择这些模块之一、也可以为 CC27xx 使用第三方模块。

    此致、
    Lea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还可以在此处找到 BLE 音频的自定义 BLE 实现: https://software-dl.ti.com/lprf/simplelink_cc2640r2_latest/docs/blestack/ble_user_guide/html/voice/ble_voice.html 

    根据您正在构建的产品类型、此类供应商特定的配置文件可能就足够了。

    此致、
    Lea