This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:直流/直流开关频率

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1659771/cc2340r5-dcdc-switching-frequency

器件型号: CC2340R5

您好团队:

使用内部直流/直流转换器时、开关频率是否会始终保持在相同的频率(我测得是 2MHz)?

BR、

直到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它不是固定的。 开关频率将根据负载电流在 5kHz 至 3MHz 之间变化、但我们也尝试以 2MHz 至 3MHz 为目标、以获得最佳效率。

    按钮