This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:基于 CC2642 的连接监控器相关问题

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1659149/cc2642r-issues-regarding-connection-monitor-based-on-cc2642

器件型号: CC2642R
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

尊敬的 TI 技术支持工程师:
我使用连接监视器 (CM) 来监控 simple_peripheral 项目和手机之间的蓝牙连接。 启用 RTLS 的 SDK 的文档指出、RTLS 会禁用通道选择算法 2 (CSA#2) 和 2Mbps 物理层 (2M PHY)。 我想确认是否强制执行这些限制、因为 CM 不支持这两种工作模式。
这种不兼容性是由芯片的硬件限制引起的、还是仅由基于 CM 的项目特有的软件实现限制引起的?
我已将所有与 RTLS 相关的配置移植到 simple_peripheral 工程中、并且测试确认 CM 可以正常捕获蓝牙连接。 如果我禁用 CSA#2 和 2M PHY、会发生哪些不利影响? 这些修改是否会与原始项目代码冲突? 我注意到、PHY 类型配置字段在常用工程的 SysConfig 面板中显示为灰色且不可编辑。
此外、我们还在开发车载数字钥匙产品、该产品根据 RSSI(接收信号强度指示器)执行测距和定位。 您能详细介绍一下使用 CC2642 芯片开发的汽车数字钥匙的主流行业实现解决方案吗?
我还有一个问题:当项目与手机建立蓝牙连接时、默认的信道选择算法和 PHY 数据速率是多少? 这些参数是否完全由移动设备确定?
  
非常感谢您对上述所有问题的详细回答。
此致、
 
邓俊杰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deng:

    感谢您联系我们。 您要显示的 PHY 设置是无线电 PHY、而不是运行时期间使用的 BLE PHY。 我将无线电 PHY 保留为默认值、然后更改连接 PHY 或广播 PHY。 如果需要、您可以禁用 CSA #2、但如果对等设备坚持使用该功能、则可能会看到断开连接。 最终、中央设备(在本例中为智能手机)决定连接将使用什么连接参数、如果外设不同意、则唯一的选择是断开连接。

    此致、

    1 月