This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651P3:重复使用认证

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652P, CC2651P3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1655290/cc2651p3-reuse-of-certification

器件型号: CC2651P3
主题中讨论的其他器件: CC2652P、

尊敬的专家:

我们的客户目前正在进行采用 CC2651P31T0RGZR 的设计。
客户之前已获得了 CC2652P1FRGZR 的日本无线电认证 (TELEC)、蓝牙 SIG 认证和 FCC 认证。

对于 计划这次采用的 CC2651P31T0RGZR、我们的理解是、与 CC2652P1FRGZR 相比、唯一的区别是 RAM 容量 、而射频部分是相同的。

因此、假设射频特性没有变化、我们想获得文档或制造商官方声明、说明 CC2651P31T0RGZR 不需要重新认证 TELEC、Bluetooth SIG 认证和 FCC 认证。

问:具体而言、您能否提供包含以下几点的文档或书面确认?

  • CC2652P 和 CC2651P3 的射频部分是相同的
  • 仅限于 RAM 容量等非射频部分
  • 因此不会影响射频电路、输出功率、频率特性或无线规格
  • 可以确定 CC2651P31T0RGZR 在现有 TELEC、Bluetooth SIG 认证和为 CC2652P1FRGZR 获得的 FCC 认证方面不需要重新认证的依据
  • 上述确定的假设或先决条件
    例如:天线、射频电路、输出设置、固件或操作条件没有变化

此致、
正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您联系我们。 我们将对此进行研究、并尽快回复您。

    此致、

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    感谢您的答复。 我明白了。

    此致、
    正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    正确、两种器件的射频角度没有区别。 请参阅 BLE 认证应用手册、检索所需的声明 ID 和 QDID、并将其提供给您的 BLE 认证专家以解决此问题。

    BLE 认证应用手册链接: www.ti.com/.../swra601n.pdf

    此致、

    Tarek D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tarek D:

    很抱歉、您稍后回复、感谢您的支持。 我明白了。
    如果我们收到客户的其他问题、我们将与您联系。

    此致、
    正常