This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2744R7-Q1:点击 EXCEPTION_HANDlerSpin

Guru**** 2977230 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1661475/cc2744r7-q1-hitting-exception_handlerspin

器件型号: CC2744R7-Q1
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

您好论坛、

我正在使用 CC2744R7 目标。 在 SysConfig 中更改目标器件后、我刷写了 basic_ble 示例。 我还尝试在对应用程序二进制文件进行编程之前刷写 HSM 映像。

调试时、我观察到应用 Exception_handlerSpin() 在以下调用序列之后进入:

vTaskStartScheduler() → vStartFirstTask() → xPortStartScheduler() → vTaskStartScheduler() → Exception_handlerSpin()

我对两个 SDK 版本 9.20.00.81 和 9.14.02.16 再现了相同的行为。

这些 SDK 版本中的所有 BLE 示例工程在为 CC2744R7 目标构建时似乎都存在相同的问题。

您能否告诉我、CC2744R7 是否需要任何额外的配置或初始化、或者该器件的当前 SDK 支持是否有任何已知限制?

此致、
Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Vaibhav、

    是的、我们已经意识到这个问题并得到了解决。 在 Sysconfg 中、请导航到设置的 NVS Region 部分、并将区域从 0xE5000 更改为 0xB5000。 我能够在我这边重现问题、此修复程序成功解决了问题、因此请在我这边进行测试并告诉我。 谢谢。

    Eshaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eshaan:

    谢谢、更改地区值有效!

    此致

    Vaibhav