Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
器件型号: CC2745R10-Q1
主题: SysConfig 中讨论的其他器件
您好团队:
CCS IDE:20.3.1
SDK:simplelink_lowpower_f3_SDK_9_14_02_15
CC2745R10-01 Launchpad 中的汽车节点 具有一个天线(发起方)
中刷写的关键节点:定制电路板 CC2745R10 在 PCB(反射者)中有 2 根天线
这两个电路板之间的距离大幅波动、在这种情况下、汽车节点保持静止、且关键节点移动。 实际的直径小于 1 米,最初汽车节点在移动关键节点并带到前一个位置后显示 10 厘米,它显示 71 厘米。 有时、距离会随着关键节点移得更远而减小、如果电路板更近、则会显示更远的距离。 结果突然从 30 厘米跳到 250 厘米,当板站.
注意:此处未将 Python 脚本用于 CS、如栈的原始示例所示。 我们修改了 Car 节点中的堆栈、以自动连接 keynode 并使用默认参数设置启动 CS 过程。
请指导我完成所需的更改、这可以改进结果、如果需要任何其他信息、请联系我。
请查看以下 carnode 和关键节点的 SysConfig 屏幕截图。


此致、
shreeya