Other Parts Discussed in Thread: CC2642R-Q1, CC2340R5-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: CC2642R-Q1
主题中讨论的其他器件: CC2340R5-Q1
您好的团队、
您知道从哪里可以找到 CC2642R-Q1 的 IO 映射信息吗?
客户想知道可以同时映射多少个 IO 作为 CC2642R-Q1 的 SPI CS 信号?
如 CC2340R5-Q1 数据表中的下图所示、很容易发现 2 个 IO 可以映射为 SPI0CSN、而在 CC2642R-Q1 中找不到、因此客户想要询问和检查。

BR、
制造商