This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R2:如何使用 HOST_TEST/BTool 配置射频通道 (0、19、39)

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1664794/cc2340r2-how-to-configure-rf-channel-0-19-39-using-host_test-btool

器件型号: CC2340R2

尊敬的 TI 团队:

我正在  使用 SimpleLink 低功耗 F3 SDK 开发基于 CC2340R2 的定制产品。

我们的模块目前正在进行 WPC 射频认证。 测试实验室要求我们将模块配置为在以下 BLE 射频信道上进行辐射测试:

  • 通道 0 (2402MHz)
  • 通道 19 (2440MHz)
  • 通道 39 (2480MHz)

通过我的调查、我发现:

  1. host_test 应用程序可与 BTool 一起使用。
  2. 在蓝牙 HCI 命令列表中、我找到以下标准 LE 测试命令:
    • LE 接收器测试
    • LE 发送器测试
    • LE 测试结束

但是、我找不到任何说明 如何 使用 host_test 和 BTool 实际选择射频通道 0、19 或 39的文档。

我的问题是:

  1. host_test 是否 是 CC2340R2 上进行射频认证 (WPC) 的建议固件?
  2. 我是否应该使用标准 LE 发送器测试 命令或 TI 特定于供应商的 HCI_EXT_ModemTestTxCmd 进行辐射射频测试?
  3. 如何将对讲机配置为在以下设备上传输:
    • 通道 0 (2402MHz)
    • 通道 19 (2440MHz)
    • 通道 39 (2480MHz)?
  4. 这是通过特定的 BTool 菜单完成的、还是需要手动发送 HCI 命令?
  5. 是否有任何演示该过程的 TI 应用手册或示例?

请提供任何指导或举个例子。


此致、

Shivam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shivam:

    如果您希望发送连续波、则建议使用 SmartRF Studio 8、因为它可以轻松指定要传输的通道以及传输的信号和 PHY 类型。 您能尝试一下它并告诉我它是否有效吗?

    此致、

    1 月