This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:连续波测试将在大约 5 分钟后停止

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1664014/cc2340r5-continuous-wave-test-will-stop-after-around-5-minutes

器件型号: CC2340R5

您好的团队、

我的客户正在进行 CC2340R5 认证测试。 它们使用 HCI-ModemTestTxCmd Ext_Enhanced 启动 TX、并使用 HCITxPowerdbmCmd Ext_Set 来设置功率。
在频谱分析仪上、他们观察到 HCI 命令执行后 4 到 5 分钟左右、目标频率下的 TX 功率会下降到背景水平。

在测试中、客户需要设置频率、数据速率、并获得足够强大的功率来进行认证
以上两个 HCI 命令是否是用于认证的正确命令?

CC2440R5 SDK:ver7.40

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

    您能否说明客户正在尝试进行哪些认证测试? 对于 FCC 测试、SmartRF 应该就足够了。

    此致、

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    中国台湾的 NCC、有点像 FCC、但并不完全相同。

    此致、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    您能否帮助检查以下命令对于连续波测试是否正确?  基本上、CC2340R5 应该继续传输射频信号、直到收到 HCIModemTestCmd Ext_End、对吗?

    =>这些示例使用 HCI Ext_Enhanced ModemTestTxCmd   来启动 TX、并使用 HCI Ext_Set TxPowerDbmCmd 来设置功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jerry & Kevin:

    我认为这些命令应该是可行的、但如果目标是执行连续波、我建议使用 SmartRF Studio 生成射频信号。

    此致、

    1 月