This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC26X2R1:缺少 BLE 数据包

Guru**** 2987040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1659748/launchxl-cc26x2r1-missing-ble-packets

器件型号: LAUNCHXL-CC26X2R1

我使用一个刷写了 HostTest 固件的 CC26X2R1 LaunchPad 并通过 BTool 进行通信。

我正在尝试从 BLE 设备扫描和读取广播数据。 但是、BTool 偶尔会无法检测到这一些设备、即使它正在正确广播。 停止并重新启动扫描(或重试几次)后、最终会发现该器件。

当附近有许多 BLE 设备在广播时(生产线环境中大约有 10–50 个设备)、此问题会更频繁地发生。  

  • 是否有任何推荐的扫描参数(扫描间隔,扫描窗口,主动/被动扫描,重复滤波等)可以改善高密度 BLE 环境中的器件发现?
  • 在具有多个同时广播设备的环境中扫描时、HostTest/BTool 是否有任何已知限制?

如有任何建议或建议、将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您联系我们。 您能否提供有关您的设置的一些详细信息? 您使用的是哪个 SDK 版本? host_test 及附近的设备使用的扫描参数和广播参数是什么? 通常、对于扫描、您希望扫描的时间比您要扫描的设备的广播间隔长两倍以上、以使您听到的更改最大化。 也就是说、如果您处于一个非常嘈杂的环境中、则可能会因为干扰和数据包冲突而错过某些数据包。

    此致、

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、我一次扫描 300ms、然后重复扫描 5 次。 BLE 器件大约每秒广播一次。 增加扫描持续时间 将增加整体生产周期时间、这是我们的应用需要考虑的问题。

     您会建议什么作为最佳扫描策略、以最大限度地提高检测可靠性、同时尽可能缩短周期时间?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我懂了。 对延迟深表歉意。 在这种情况下、您可能能够扫描 1.5 秒、直到看到第一个广播包、一旦看到、您就可以启用一个计时器、在广播预计到达之前几十 ms 会触发较短的扫描并重复该过程。

    此致、

    1 月