This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2640R2:兼容性问题

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2650MODA, LAUNCHXL-CC2640R2, CC2650, BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1665475/launchxl-cc2640r2-compatibility-questions

器件型号: LAUNCHXL-CC2640R2
Thread 中讨论的其他器件: CC2650MODA、 CC2650、CC2640、 BLE-STACK

你好,我有一个问题,关于这两个板的兼容性。 LAUNCHXL-CC2640R2、 BOOSTXL-CC2650/CC2650MODA 是否与 eacother 兼容?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能否说明一下您所说的兼容性类型(即引脚对引脚,或功能等)?

    CC2650 更像是一种多协议器件、因为它支持 BLE、proprf 和 Zigbee、而 CC2640R2 仅支持 BLE。  

    谢谢、
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我专门询问了 LAUNCHXL-CC2640R2 和 BOOSTXL-CC2650MODA 之间的硬件兼容性。 我的预期用途是将 LAUNCHXL-CC2640R2 用作开发/调试平台(编码,刷写以及与试验电路板电路连接)、同时使用适用于 BLE 的 CC2650MODA BoosterPack。

    在 TI 的网站上、我看到 BOOSTXL-CC2650MODA 被列为受 CC2650 和 CC2640 LaunchPad 支持、但我没有看到 CC2640R2 特别提到。 由于 CC2640R2 是 CC2640 的更新版本、因此您能否确认 BOOSTXL-CC2650MODA 是否与 LAUNCHXL-CC2640R2 在电气和机械方面兼容、以及是否需要注意任何软件或引脚映射限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    根据软件开发人员 指南文档 CC2640/CC2650 低功耗蓝牙软件开发人员指南(修订版 E)

    “BLE-Stack v2.2.x SDK 是二进制兼容的、并可与采用相同器件封装配置的 CC2650 和 CC2640 无线 MCU 互换。 在本文档中、CC2640 和 CC2650 可互换使用。“  

    尽管两个器件的引脚排列应该不同、但请注意这一点。  

    (BLE 软件相同、在 CC2640 LaunchPad 和 CC2650MODA 之间至少按封装进行引脚排列应不同):

    CC2650MODA SimpleLinkTm 低功耗 BluetoothRegistered无线 MCU 模块数据表(修订版 D)

    CC2640R2F SimpleLinkTm 低功耗 BluetoothRegistered无线 MCU 数据表(修订版 C) 

    谢谢、
    Alex F