This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:“GAP_CONN_EVT_STAT_MISSING“的含义

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1665735/cc2652r-meaning-of-gap_conn_evt_stat_missed

器件型号: CC2652R
Thread 中讨论的其他器件: BLE-STACK

我有关于 BLE5-Stack 用户指南中 GAP 一章中所述的“连接事件报告“的问题。

 

本指南说明了连接事件报告中“status“字段的三个可能值。

我想问问一下“GAP_CONN_EVT_STAT_MISH“的含义。

该说明指出“对等器件未在发生连接事件时显示。 、“但将此理解为“对等设备未出现在连接事件中=没有来自对等设备的 ACK “是正确的吗?

 

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您联系我们! 当两个器件连接时、连接事件是器件的通信方式。 在连接事件中、中央器件和外设都将执行 RX/TX 并在需要时交换数据。 发生连接事件的时间间隔是连接间隔。 您了解的是正确的、当发生该事件时、这意味着对等器件未在发生连接事件时显示。

    此致、

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复。

    理解“未出现在连接事件中“=“未收到 ACK“=“发生了事件“是否正确?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、正确。

    此致、

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    尽管您提到了“无法接收 ACK “、但该“ACK“属于哪个层?

    它是链路层发出的 ACK 吗? 还是 GATT 发出的 ACK?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    整体方案是针对 BLE-Stack 的整体、但我认为实际发送它并接收它以进行处理的层是链路层。

    此致、

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复。 我懂了。

    此致、