This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:RF 测试问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODAEM, CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1066189/cc2564moda-rf-test-issue

部件号:CC2564MODA
“线程:测试CC2564”中讨论的其它部件

大家好,团队

以下是一个问题可能需要您的帮助:

NCC 测试设置问题!!    

它将报告  BLE 低功耗和错误,客户希望知道配置是否有任何问题或测试模块是否损坏?

请帮您检查此案例? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好,Cherry,

    他们如何测试 模块,测试设置是什么?  此错误消息弹出在哪里?

    巴西,

    杰西卡·托雷斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰西卡您好,

    感谢您在这里的支持!

    [引用 userid="452000" url="~/support/wireless-connectivity /蓝牙组/Bluetooth/f/Bluetooth-forum/1066189/cc2564moda-rf-test-issue/3945362#3945362]]]\n 他们如何测试 这些模块,测试设置是什么?  [/引用]

    测试单元是台湾的 Intertek (国家公证),实验室使用操作 SOP 进行设置,这对于配置是正常的,但关于 BLE 的后一节显示低功耗,请参见下图:

    操作 SOP 如下:  

    e2e.ti.com/.../PCtool_2800_HCItester_29005F00CD645C4F4B6206985F00_CN.pdf

    谢谢,致以诚挚的问候,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好,Cherry,

    您能给我发送什么 HCI 脚本用于在设备上测试 BLE?

    还要澄清 他们是否正在使用 CC2564MODAEM 来完成这些测试?

    谢谢,

    杰西卡·托雷斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰西卡:

    请参阅随附的:

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/145/CC2564MODA-_0763E44EF7574C886B756297_.docx

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cherry,

    我将在本周继续研究此事。  与此同时,可能是 BLE 的 HCI 脚本不正确,请尝试使用此 BT 核心 PLT 中的以下行与 HCI 测试仪 应用程序说明。

    SEND_HCI_VS_DRPb_TELER_CON_TX 0xFD84,0x4,0x0,0,0, 0x00000000,0x00000000
    Wait_HCI_Command_Complete_VS_DRPb_Tester_Con_TX_Event 5000,任意,HCI_VS_DRPb_Tester_Con_TX,0x00

    PM 生成器打开
    Send_HCI_VS_Write_Hardware_Register 0xFF01,0x0019180c,0x0101
    Wait_HCI_Command_Complete_VS_Write_Hardware_Register_Event 5000,任意,HCI_VS_Write_Hardware_Register,0x00

    #禁用连续校准
    Send_HCI_VS_DRPb_Enable_RF_Calibration 0xFD80,0xFF,0xFFFFFFFF,0x01
    Wait_HCI_Command_Complete_VS_DRPb_Enable_RF_Calibration_Event 5000,任意,HCI_VS_DRPb_Enable_RF_Calibration,0x00

    e2e.ti.com/.../2451.120215-BT-BER-PLT-Test-app-note.pdf

    此致,

    杰西卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰西卡您好,

    感谢你的帮助。

    现在它可以正常通信,信号也可以传输。 请参见下图:

    但测量的日期为 -53dBm,您能帮您检查吗?  

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cherry

    太棒了!  

    我将在 实验室中研究测得的 TX 输出 ,并最迟在下周回复您。

    此致,

    杰西卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰西卡:

    感谢您的支持,期待您的回应!

    此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰西卡您好,

    我知道有什么新发现吗?

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cherry,您好!

    我仍在尝试调试我的硬件设置,将在几天内为您提供有关结果的更新。

    感谢您的耐心等待,

    杰西卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cherry,

     本周我未能进行测试,下周我将向你们汇报我的结果。

    感谢您的耐心等待,

    杰西卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰西卡:

    理解并期待结果!

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cherry,

    我将协助解决此问题,但我无法在下周结束测试。 我将尽力尽快提供更新。  

    谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃,

    对迟交的答复表示歉意。 我将在本周结束前完成一些测量。

    此外,如下图所示,我建议将绿色包装盒中的焊料面罩剥离,露出接地垫,然后将电缆的接地线焊接在此处。 最好是直接连接到 GND,而不是当前的连接方式(黄色线路)。   

    巴西,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好,Seong,

    感谢你在这里的帮助。 我已向客户介绍最新情况,并希望您能从中获得结果。

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃,

    不幸的是,在将引线 SMA 电缆焊接到电路板上时,射频滤波器损坏,因此我目前无法完成此测试,因为我没有任何备用 EVM 板。

    我刚刚订购了 CC2564MODAEM 板,他们应该在几天内到达我的办公桌。 然后我可以继续测试。

    因此,在我获得新的主板之前,我将提供有关安装射频测量电缆的指导。 请参阅 本天线附注中的图14。 建议使用半刚性引线电缆,而不是客户测试设置图像中显示的电缆。 这将使我更容易遵循我上一篇文章中的指导原则。  

    此外,是否测量并考虑了电缆的插入损耗?

    巴西,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Seong,

    注意到并再次感谢您的支持!

    以下是客户方面的一些更新:

    更改 GND 连接后,问题仍然存在。 当设置为22_BLE_LCH (2402MHz)时,它将是低功耗,当更改为10_GFSK_LCH 时,它将是正常信号。

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃,

    感谢您提供这些服务。 在我们等待样品到达时,您能告诉我新电缆连接的外观是什么?

    下图显示了如何将半刚性电缆焊接到板上以进行射频执行测量。  请注意接地连接如何靠近导线针脚。  

    谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好,Seong,

    [引用 userid="276971" url="~ë/support/wireless-connectivity /蓝牙组/Bluetooth/f/Bluetooth-forum/1066189/cc2564moda-rf-test-issue/3980720#3980720"],您能否向我展示新电缆连接的外观?

    请参见下图:

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃,

    很难看到这张照片中的实际情况,但我将在未来几天内提供测试结果。

    谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Seong,

    没问题! 再次感谢您的帮助!

    此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cherry,

    我刚刚测量了主板上的 BLE 输出功率,并且正在测量~10dBm。

    附件是我使用的 init,BLE 附加 SP 和 TX 命令脚本。

    e2e.ti.com/.../CC2564B_5F00_init.txte2e.ti.com/.../CC2564B_5F00_BLE_5F00_init.txte2e.ti.com/.../BLE_5F00_test_5F00_script.txt

    下图显示了半刚性电缆的焊接方式。

    巴西,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好,Seong,

    再次感谢您的帮助!

    但客户仍然有点困惑。 请您提供详细的 SOP 以供参考,例如在何处 调整测试工具的说明以及需要执行哪些说明。  

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃,

    CC256x 测试指南 应能帮助客户。 请参阅从 pg5开始的 BLE Testing - Transmitter Test (BLE 测试-发射器测试)部分。   

    这些步骤非常简单:

    1. 将 HCI 工具连接到 CC2564MODAEM 板后,加载 TIInit_6.7.16.xml 文件。  
    2. 打开并运行  我上一篇文章中共享的 CC2564B_init.txt 脚本。 这将初始化 CC2564设备。
    3. 打开并运行  我上一篇文章中共享的 CC2564B_BLE_init.txt 脚本。 这将启用 BLE 模式。
    4. 打开并运行  我上一篇文章中共享的 BLE_Test_Script.txt 脚本。 这将设置 BLE 参数并启动 TX 测试。

    巴西,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Seong,

    谢谢。

    请提供   TIInit_6.7.16.xml  文件?  

    此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃,

    是的,您可以从这里下载-> https://www.ti.com/tool/CC256XB-BT-SP

    巴西,