This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:接线温度

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1067009/cc2652p-junction-temperature

部件号:CC2652P

尊敬的团队

请问 CC2652P 的交叉温度值是多少?

非常感谢

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查数据表中的“热阻特性”。 在本节中,您还可以获得一个链接,了解如何根据环境温度计算结点温度。

    请注意,芯片的工作温度以环境温度表示。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    根据公式。 我可以计算 Tj。 但数据表未显示最大评级 Tj 的信息。

    请告诉你  

    2.如果室外环境温度为65C,如果芯片周围的环境温度超过85C,它们可以使用 CC2652P吗?

    非常感谢

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意,芯片的工作温度以环境温度表示。 意味着如果环境温度高于85度,则超出数据表中设定的范围。  

    TJ 未定义,但可根据环境数值计算。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果芯片周围的环境温度超过85C,它们可以使用 CC2652P 吗?

    非常感谢

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="66607" url="~/support/wireless-connectivity /蓝牙组/蓝牙/f/Bluetooth-forum/1067009/cc2652p-junction-temperature/3950230#3950230]\n 请注意,芯片的工作温度是以环境温度表示的。 意味着如果环境温度高于85度,则超出数据表中设定的范围。  [/引用]

    这意味着,如果芯片周围的温度超过85度,则不能使用芯片,因为这超出了建议的工作条件。