This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:用于 CC2640R2F 的 SYSCFG BLE 部分

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, SYSCONFIG, CC2642R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1067178/cc2640r2f-syscfg-ble-section-for-cc2640r2f

部件号:CC2640R2F
“线程 :sysconfigCC2642R”中讨论的其它部分

您好,

我正在尝试将为 CC2652 (SDK 5.20.00.52)开发的代码端口设置为 CC2640R2F (SDK 5.3.00.03)。 我的原始代码是从 Project 零中衍生出来的,用于2652,并使用 syscfg 工具进行硬件设置,因此我想对2640执行同样的操作。 CC2652项目0附带了.syscfg 文件,但2640的同一项目中未提供 syscfg 文件。

首先,我找不到像2652那样启动集成在 CCS IDE 中的 syscfg 的方法,因为项目中没有.syscfg 文件。 如何从 CCS 运行 syscfg 以创建新的.syscfg 文件?

其次,我下载了 syscfg 的独立版本,但我注意到选择2640设备时,syscfg 项目中的 RF stacks/BLE 部分丢失(以生成"ti_ble_config.h"文件)。 是否可以将为2652项目(BLE 部分)生成的 ti_ble_config.h 代码用作2640 CCS 项目? 还是也可以为2640启用 BLE 部分?

谢谢,致以诚挚的问候

法比奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道,CC2640R2F SDK 不支持 syscfg 工具。 您必须手动更改相关代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fabio,

    恐怕 CC2640R2F 不使用 sysconfig。 如前所述,移植过程可以手动完成。

    我建议从 CC2640R2F 的 project_zero 开始,并实施您之前对 CC2642R 所做的更改。

    您可能还需要参阅 CC2640R2至 CC26x2 移植指南。 我知道本移植指南不是正确的,但它可能会有所帮助。

    此致,