This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:错误133 (0x85):GATT 错误

Guru**** 2551310 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1066325/cc2650-error-133-0x85-gatt-error

部件号:CC2650

您好,  

我们 使用 CC2650定制板。  无法与 Android 连接,我尝试使用 NRF App (Android)连接设备,它显示错误133 (0x85):GATT 错误。 CC2650 Launchpad 中使用的代码相同。

定制板有什么问题。  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    所描述的问题让我想到了 LF 时钟的问题。 LF XOSC 工作不正常,或者软件未配置为使用 RCOSC。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1.我们使用 32.768 KHz OSC 是否正确? 或如何检查其是否正常工作。

    2. 我们使用的是 simple_peripheral 示例代码。 如何检查  RCOSC 的软件配置?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    有关 CC26xx 晶体的详细信息,请访问 www.ti.com/.../swra495。

    您可以参阅《用户指南》(https://www.ti.com/lit/swru393),特别是在“使用32 kHz 无晶体模式”(§6.6)一节中。

    我希望它能有所帮助,

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 克莱蒙特,

    感谢您的支持。 现在它正在工作。