This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:提高 BLE 数据传输速率

Guru**** 2875260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1065895/cc2652r-increasing-ble-data-transfer-rate

部件号:CC2652R

大家好,

 问题1:       我正在处理简单的外设项目,希望每200毫秒从 cc2652向智能手机发送128字节的数据。 为此,我将数据服务配置文件从零项目集成到简单的外围项目中。 现在,我可以将数据发送到智能手机。 但数据发送到智能手机或数据从智能手机过程接收非常缓慢。 数据 传输似乎每隔一秒就发生一次,每次传输20字节的数据只发送一次。 例如,要发送100字节的数据,大约需要5秒钟。 但在零项目示例中,数据 传输速率非常快。请帮助我在 简单的外围项目中提高数据传输速率。

问题2:    我想通过智能手机监控实时数据。 为此,应将关贸总协定的哪一项财产改为或通知。

              (注:   希望每200毫秒从 cc2652向智能手机发送128字节的数据。)

此致,

Aslam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aslam 您好,

    所选的连接参数似乎与您的要求不匹配。 请确保调整连接间隔。 如果需要,您可以查看 SimpleLink Academy 实验室

    对于第二个问题,根据提供的有限信息,我想您应该利用通知。

    此致,