This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2L:Cc2640重新启动

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1067758/cc2640r2l-cc2640-reboot

部件号:CC2640R2L
“线程:CC2640测试”中讨论的其它部件

你好。

我们使用 CC2640和3.6V 锂电池。 事实上,我们有权力
3.7 V。温度低于-5度时,CC2640会在之后重新启动
1-3分钟,出现错误 AON_sysctl:RESETCTL:RESET_SRC Brown Out Detect On (AON_sysctl:RESETCTL:RESET_SRC 棕色输出检测开)
VDDS。 在 OAD 成功后,CC2640仅在温度下重新启动
高于零。
我们将肖特基二极管放入电源电路中,然后是随机的
重新启动已结束,OAD 工作正常。
为什么使用3.6V 锂电池会出现这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果我正确理解了该问题,则表示您正在通过锂离子电池为设备供电,并且系统在低温环境下浸泡时遇到了问题,对吗?

    如果是这样,我会仔细观察电池本身的行为。 不仅电池的温度范围会影响这一点(有些参考提到在极低温度下操作电池时会出现问题),还会影响电池的实际电量,这可能会使设备过大。 要全面了解问题,我会尝试使用数据记录器(万用表,DAQ 等)测量设备在温度过高时的电压,并查看是否有电源故障或过压。

    电池的温度可能会影响电池的使用寿命(与此问题无关),但也会影响电池的最大电压,这可能足以对设备进行过电压。

    此外,尽管锂离子电池的额定电压可以是3.6伏或3.7伏,但取决于充电和构造等因素,它可以达到更高的电压,这也可能会使其超出设备规格。  

    在这两种情况下,包括肖特基二极管系列将使电池电压降低0.2~0.3V,这可能足以使设备正常工作。  

    希望这对我们有所帮助,

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在寒冷天气下,电池的电量不会增加,而是会降低。

    为什么要在低温下重新启动模块?

    建议使用什么代替肖特基二极管?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将 CC2640与 TI-RTOS 一起使用。 我们能不能关闭“褐色检测”
    忽略了 VDDS 的"(AON_sysctl:RESETCTL:VDDS_Loss _EN = 0)?
    这将如何影响 CC240和 TI-RTOS 的性能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您提供更多详细信息。 从描述中,我不一定会说出确切的问题,但您的上一篇文章向我突出显示了“褐色输出”重置源(很抱歉,我从您的原始帖子中错过了该问题)。 一般来说,电压消耗确实是欠电压(设备上的电压降低于1.8V),因此,考虑电池随着时间的推移的电压行为,看看温度是否会下降,将会很有趣。

    您的上一篇文章提到关闭了 VDDs_loss _EN 位,但要忽略掉掉掉电位重置检测机制,VDDs_loss _EN_OVR 也必须为零。 我只会将此作为测试,因为我个人倾向于避免永久关闭此类“报警”,因为这可能掩盖了电池或其它系统级外围设备系统的更深层次问题。

    关于无法从重置中恢复的问题,您将二极管放置在何处,以防止发生这种影响? 它是与 VDDS,VDDR 串联还是与电池本身串联? 也许示意图会有所帮助。 此外,请记住,系统中引入的其他因素可能会阻止设备启动,例如外部设备或晶体。 我们的应用手册 SWRA495包含推荐晶体和其他注意事项的列表。

    无论如何,我会与同事磋商,看看是否还有其他方面我可能会错过。

    此致,
    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用带有3.6V 锂电池的 CC2640。 在 VDDR 电源电路中
    安装的电感器6.8 uh。 用不同的方法进行了几次测试
    VDDR 电源电路中的电容器处于-5度及以下。
    电容器10uF。 CC2640停止工作。
    2.电容器22uF。 CC2640会随机重新启动
    原因“在 VDDR 上检测到棕色”。 成功 OAD 后,CC2640不会
    启动。 仅在温度高于时才启动新程序
    10度。
    3.电容器44uF。 CC2640稳定。 OAD 成功后
    CC2640以“在 VDDR 上检测出棕色”的原因开头。
    电容器66uF。 CC2640稳定。 OAD 成功后
    CC2640以“通过 SYSRESET 寄存器重置软件”的原因开头。
    另外还安装了电容器44 UF 和电源电路3.6 V
    肖特基二极管。 CC2640稳定。 OAD CC2640成功后
    以“通过 SYSRESET 寄存器重置软件”的原因开头。
    另外还安装了电容器44 UF 和电源电路中的3.6 V 电压
    电阻器18欧姆。 CC2640稳定。 OAD CC2640成功后
    以“通过 SYSRESET 寄存器重置软件”的原因开头。
    另外还安装了电容器44 UF 和电源电路中的3.6 V 电压
    电感器220uH。 CC2640稳定。 OAD CC2640成功后
    以“在 VDDR 上检测到褐色”为开头。

    —————

    请评论为什么会发生这种情况? 所有的营养建议都说是10uF!!

    我能得到你的推荐吗?
    我要求让上述同事参与讨论

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    10 UF:CC2640使用3.2V 电池运行,但在什么情况下不工作
    电压3.67 V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您提供更多信息。 几个问题:

    我假设这是在您自己的硬件主板上发生的,对吗? 如果是,这种情况是否发生在我们的开发板(如 Launchpad)中? 原因是我正在尝试隔离设备或周围电路。

    在活动期间,您是否能够监控和记录 VDDR 和 VDDS 的电压? 这将进一步深入了解可能发生的情况。

    电容器的情况表明,较高的值(因此,在发生电源故障时保持电压的时间常数较高)在 OAD 操作后提供了所需的 SYSRESET 条件。 鉴于 OAD 将写入设备的内部闪存(与简单执行相比,功率操作更高),电源系统可能会变速。 同样,电压监控对于获得更多可见性非常有用。

    我们有一个关于 CC 设备电池使用和表征的应用说明-尽管它主要涉及纽扣电池,但它关于峰值电流和内部电阻的讨论可能会带来更多想法。

    我将与其他人保持对话,并报告任何其他发现和想法。

    此致,

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的主板中没有使用 Launchpad 上的外围设备,特别是因为有另一个 MCU。
    我们可以设置66uF 而不是推荐的10?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    至于电源监控,如果我们连接了3.2V 电池,并且所有设备都运行良好,为什么要这样做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    大约一个小时前,我们的团队讨论了您离线发送的设计,一位同事将就此提供分析和建议。

    由于设计已经实施,我们不建议更换 VDDR 线路的储电容器(DCDCD_SW 引脚的输出),因为它肯定会给系统带来不稳定。

    下面的电池应用说明(很抱歉,我是在上一个 POST 上发送的)有一种方法来计算使用电池时的供电储罐电容,该方法可以达到您在 POST 中提到的值,但对于 VDDS 线路而言。

    https://www.ti.com/lit/wp/swra349/swra349.pdf

    在这种情况下,我怀疑肖特基二极管可能会阻止 VDDR 电容器通过 DCDCDC_SW 引脚放电,如果电池发生故障,则该引脚会延长核心电压的保持时间。

    您应该在很短的时间内收到我的同事提供的其他详细信息。

    此致,

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="4983" url=~ë/support/wireless-connectivity /蓝牙组/Bluetooth/f/Bluetooth-forum/1067758/cc2640r2l-cc2640-reboot/3955819#3955819"]我怀疑肖特基二极管在这种情况下可能会阻止 VDDR 电容器通过 DC_SW 芯线释放电压,如果这些电压较长的话,可以通过 DC_SW]。

    我们在这些测试中不使用肖特基二极管,因为我们改变了电池类型
    通过连接两节 AA 2x1.5伏电池,我们达到了3.2伏
    3.6V 我们使用不同制造商的 LiSOCl2以及锂离子。 电池既放在冰箱内,也放在冰箱外。

    因此,没有关于电池电量的问题,今天我们使用法规连接了外部电源。 电压从3V 更改为3.6V。效果相同(3V 工作正常,3.6V 重新起动)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您应该已收到设计审查分析。 如果您错过了这个机会,请告诉我。  

    此致,

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有收到任何东西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="4983" url="~ë/support/wireless-connectivity /蓝牙组/Bluetooth/f/Bluetooth-forum/1067758/cc2640r2l-cc2640-reboot/3957233#3957233">您应该已经收到了设计审查分析。 如果您错过了此内容,请告诉我

    你好。他们没有给我发送任何东西。是否可以加快流程?
    两周后,我仍然站着

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我对此表示歉意。 我认为审核者没有发送这些文件。 我刚刚将他们自己发送到设计审阅表附带的电子邮件帐户。 如果您收到了,请告诉我。

    此致,

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我打赌这些问题是由某种设计问题引起的。 组件值不正确或布局不佳。 如果您可以共享显示所有电源连接的原理图和布局片段,我可能会有所帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,写电子邮件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否,如果您想我帮助,请在此处发布图片。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么只在这里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,我得到了你们的分析,我正在学习。 我将写这篇文章的结果。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    谢谢你让我知道。 如果愿意,您可以直接通过电子邮件回复。

    我们的参考设计通过设备的温度范围进行测试,因此我们对其在您使用的温度范围内的稳定性充满信心。  

    此致,

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 谢谢你,我回答了你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题仍未解决

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许在低功耗的情况下,我们有130 uA ...直流-直流不稳定。我们应该尝试 LDO 吗?

    有没有关于何时使用哪种转换器的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DCDC 在所有条件下都是稳定的。 必要时,它会自动切换到 LDO。 我的提议仍在继续。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我全是耳朵

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    L1电感器值错误,您是否尝试使用10 uh? (有10个 UF 盖?)。

    如果这不能解决问题,您可以共享布局吗? 不是全部,电源电路就足够了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fredrik,

    我们一直与客户合作进行设计审查(到目前为止已有第二次),其中已经提出了这一问题和其他一些细节。 这项工作是在内部进行的。 我将发布更新。

    此致,

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="426378" url="~/support/wireless-connectivity /蓝牙组/蓝牙/f/Bluetooth-forum/1067758/cc2640r2l-cc2640-reboot/3970960#3970960]L1电感器值错误,您是否尝试使用10 uh? (有10个 UF 盖?)。

    如果这不能解决问题,您可以共享布局吗? 不是全部,电源电路是

    是的,但没有帮助。新方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们一直与客户合作进行设计审查(到目前为止已有第二次),其中已经提出了这一问题和其他一些细节。 这项工作是在内部进行的。 我将发布更新。

    我理解,但很明显,你没有解决他的问题。 这在两轮评论后很有趣。  

    为什么您不在主题中发布评论反馈,以便其他人能够理解问题所在,从而希望自己避免这些问题? ´s 在不透露客户设计细节的情况下,可以做到这一点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="509519" url="~ë/support/wireless-connectivity /蓝牙组/Bluetooth/f/Bluetooth-forum/1067758/cc2640r2l-cc2640-reboot/3971129#3971129"]是的,但没有帮助。新方案

    好的,在这种情况下,我只能在看到布局的情况下做出贡献。  

    您测试了多少块主板? 您是否发现所有问题都存在?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    300块电路板,其中80%有问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好。根据所有建议订购了一个主板。现在主板在+温度下重新启动,并且-它会冻结,并且只在+时开始工作


    电子元件仅使用您所说的部件