“线程”中讨论的其它部件:CC2564C, 测试, CC2564
您好,
我们正在使用最新版本的 ST 蓝牙烟道(版本5.1)。
我们正在使用以下函数来改变收益。
vs_set_Max_Output_Power (蓝牙堆栈 ID,0); //设置最小增益
Vs_Set_Max_Output_Power (蓝牙堆栈 ID, 12); //设置最大增益
Vs_Set_Max_Output_Power 函数接受0到12之间的值 , 并指定4 dBm 步长。
1.当我们用0和12调用此函数时,正在设置什么功率?
2.是否有任何表来引用增益与0到12之间的值相对应?
3.调用此函数时它会立即设置,还是需要重新启动芯片?
谢谢