This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564CSTBBLESW:CC2564CSTBBLESW

Guru**** 2793915 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1069463/cc2564cstbtblesw-cc2564cstbtblesw

部件号:CC2564CSTBTBLESW
“线程:CC2564C测试”中讨论的其它部件

大家好,团队

我们使用的 CC2564C 芯片组采用了最新的5.1 Stack。 我们正在尝试执行 FCC 和 CE 认证。

我们的应用实际上使用 了 BLE 和 BT。

我们可以使用 FCC 测试模式功能将设备设置为不同的连续模式传输和不同的调制。

由于我们没有任何 HCI 针脚可供轻松访问,因此我们不使用 HCI 测试仪工具。 我们已在应用程序代码本身中编写了用于切换的命令。

通过这一点,我们可以轻松地在测试之间切换。

我们面临的挑战是将设备设置为连续 RX 模式。  

我是否可以从蓝牙堆栈中使用任何命令来完成此操作?

如果您有一些应用程序代码示例来执行连续 Rx 测试模式,并有一些很好的指导。

由于维基页面(其中提到了大部分相关内容)不可用,因此 TI 已停产维基页面也不可用。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishnprasad,

    我认为您需要“HCI_VS_DRPb_Tester_CON_RX (0xFD17)”命令:

    不幸的是,该命令未包含在 BTVs.c (VS API)中。 但是,您仍然可以通过“HCI_Send_Raw_Command”API 运行此命令。 您可以在 BTVS.c 文件中找到有关如何调用此 API 的一些示例。  

    我还在附上已停产的处理器 Wiki 的文档,这些文档可能会有所帮助。

    e2e.ti.com/.../3568.CC256x-VS-HCI-Commands-_2D00_-Texas-Instruments-Wiki.pdf

    e2e.ti.com/.../8715.CC256x-Testing-Guide-_2D00_-Texas-Instruments-Wiki.pdf

    e2e.ti.com/.../6170.CC256x-Production-Line-Testing-Guide-_2D00_-Texas-Instruments-Wiki.pdf

    谢谢,
    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jacob,

     感谢您提供的材料。

    我还想得到一些澄清。

    下面是我必须执行的测试,如果你能让我知道在序列中要使用的所有命令, 那将是很好的。

    1)目的:通过将一个 CC2564C 设备置于 RX 模式(设备 A) ,将另一个 CC2564C 设备置于 TX 模式(设备 B),来执行 RX 模式测试。

    让设备 A 的 MAC 地址为 AA:AA:AA:AA:AA:AA  

    让设备 B MAC 地址为 BB:BB:BB:BB:BB:BB:BB

    从设备 B 连续传输一些数据(比如 PA9模式)到设备 A

    打印从设备 A 接收到的数据

    我应该在设备 A 侧使用哪些 HCI 命令,在设备 B 侧应使用哪些 HCI 命令。

    硬件架构背景

    我们正在使用 CC2564C+STM32F4 UC 与 FreeRTOS 的蓝牙5.1版。

    从 CC2564C 到 STM32F4,我们已经建立了4线 HCI UART 通信。

    通过 STM,我们推出了一个2线 UART,可用于通过 UART 发出命令。

     指南中没有明确提到如何放置两 台 CC2564C 设备来执行此测试。   如果 TI 有一些基于 UART 指令的示例应用,而不是 HCI,那将是非常好的(有点像您的演示示示示例,这些示例足够好,可以自我解释)。

    如果你能得到答案,那将是很好的。

    谢谢,

    维什努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishnprasad,

    我将在几天内提供一些指导。

    谢谢,
    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jacob,

    感谢您的回复。

    是的,我可以等待本周。

    如果您可以在射频实验室测试序列,并清楚地告诉我该怎么做将是非常好的。

    谢谢,

    维什努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishnprasad,

    我不确定数据模式 PA9,但您可以通过向 BTS 添加 HCI 命令将 CC2564C 设备置于连续 RX 或 TX 模式。 例如,在 CC256X 测试指南中:

    连续 TX

    连续 RX  

    您可以尝试使用这些 HCI 命令吗? 您可能需要签出 HTIester 以编辑 BTS。

    谢谢,
    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jacob,

    我们已经尝试过这一点。

    但是,我们如何验证它是否正常工作,这一点还不清楚。

    我们如何才能说设备处于 RX 模式且设备正在接收数据包?

    谢谢,

    维什努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishnu,

    第一步是确保 HCI 命令成功。 当您运行“HCI_VS_DRPb_Tester_Con_RX”命令时,您可以在 HCITES 中检查输出。  您在终端上是否收到成功的命令?

    我将研究如何判断控制器是否正在接收数据包。

    谢谢,
    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishnu,

    您还可以使用蓝牙嗅探器查看数据包是否发送到您在 RX 模式下设置的设备的蓝牙地址。

    谢谢,
    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jacob,

    不幸的是,我们没有任何嗅探器来验证这一点。

    HCI_VS_DRPb_Tester_Con_RX I 可以从蓝牙堆栈检查返回值。

    正如我在设置中提到的那样,我将无法直接将设备连接到 HCITES (因为芯片的 HCI 针脚未暴露于连接 UART 的位置)。 我不确定是否要使用 HCI 测试仪进行验证。

    使用 CC2564C 模块,您是否能够运行上述测试?

    案例是否与您的设置配合使用?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishnu,

    [引用 userid="447335" url="~ë/support/wireless-connection/blic-group/Blue/f/蓝 牙-forum/1069463/cc2564cstbtblesw-cc2564cstbtblesw/3972552#3972552]\n 由于我已经在设置中提到过,我无法直接连接 UART 芯片(HCPE)。 我不确定是否要使用 HCI 测试仪进行验证。

    如何对设备进行编程? 您是否使用了 Keil 或 IAR 等 IDE? 对 HCITester 来说,这是相同的过程;您不需要 HCI 针脚,只需能够通过 UART 与 STM32通信。

    我在  HCITES 中尝试过 HCI_VS_DRPb_Tester_CON_TX 命令,并能够设置多个输出射频功率级别。 下面是运行 上述连续 TX 命令后的信号分析器图片:

    您可以尝试在 HCITER 中运行 HCI 命令吗?

    谢谢,
    雅各布