This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:某些定制板无法稳定工作。

Guru**** 2625255 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1069870/cc2640r2f-some-of-custom-board-will-not-able-to-stable-working

部件号:CC2640R2F
“线程: BLE 堆栈”中讨论的其它部件

您好,

我的客户设计了带有简单外设示例的 CC2640R2F 主板。

但是,其中一些将在没有任何响应的情况下挂起,EVM 中的相同软件将会很好,任何想法都不知道如何调试它?

这是示意图,如果有任何问题,请告诉我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    爱知,

    客户是否对其软件进行了宏操作? RF 配置似乎也不同。

    要检查硬件是否出错,客户可以使用 SmartRF 工作室吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于客户的回复,看起来它在使用 SmartRF。

    顺便说一句,您是否有任何关于如何配置 RF 部件的想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,爱知

    很抱歉耽误你的时间。 客户似乎需要为定制硬件配置 RF 前端,请在以下位置找到相关文件:

    TI 提供的主板文件—用于 BLE-Stack 3.x.x 3.03.07.00的 SimpleLink CC2640R2 SDK 用户指南文档

    您还可以在 SmartRF 工作室中找到类似的指导。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我要结束这条线程,如果有其他问题,请随时回复。