This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:无 CCS 的活动蓝牙

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1069377/cc2650-active-bluetooth-without-ccs

部件号:CC2650

你(们)好

我们遇到的问题是:CC2650收到后,它可能连接到蓝牙,并且任何设备都可以读取数据, 但是,当我们从 TI 网站下载传感器标签文件并使用 CCS 将其安装到我的传感器上时,它没有连接到蓝牙设备,除非我们运行 CCS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    有关详细信息,您下载文件时遵循的指导文件是什么? 您使用的 SDK 版本是什么

    此外,您是否尝试重置设备或 下载 十六进制文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您使用感应标签示例,则还必须将 BIM 下载到 CC2650中,以使其在没有 CCS 的情况下工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我要结束这条线程,如果有其他问题,请随时回复。