This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:在硬件重置后程序未运行

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1067285/cc2652r-program-not-running-after-hardware-reset

部件号:CC2652R

大家好,

    我正在尝试将现有项目集成到 OAD 项目中。 为此,我正在测试从 SDK 中导入的简单外设外设片加载项目。 但在硬件重置后,该程序未运行。

但是,我没有将 OAD 集成到我的项目中。 示例 OAD 项目本身在硬件重置后未运行。 请就此帮助我。

此致,

Aslam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确保您还将 BIM 下载到 CC2652R 中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,陈

      您能给我提供执行此操作的任何步骤吗? 以及为存储传入图像分配了多少扇区。 我想将我的应用程序数据存储在外部闪存中,因此我应该从哪个扇区开始存储我的应用程序数据

    此致,

    Aslam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您参考 SimpleLink Academy BLE Enhanced OAD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aslam,关于你的第二个问题, 请打开另一个主题,我将仔细研究并尽快给你反馈

    [引用 userid="504079" url="~ë/support/wireless-connectivity /蓝牙组/Bluetooth/f/Bluetooth-forum/1067285/cc2652r-program-not -running-after-hardware-reset/3948995#3948995]',以及为存储传入映像分配了多少扇区。 我想将我的应用程序数据存储在外部闪存中,因此我应该从哪个部门开始存储我的应用程序数据
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我要结束这条线程,如果有其他问题,请随时回复。