This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652RB:在读取回调功能中获取对等地址

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1069281/lp-cc2652rb-get-peer-address-in-read-callback-funtion

部件号:LP-CC2652RB

大家好。

是否可以在 ReadAttrCB 中读取连接的对等地址?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joao,

    我现在将这个问题转交给一位专家。 同时,我建议查看 SimpleLink Academy 部分的自定义配置文件以及 API 参考。

    SLA 自定义配置文件- dev.ti.com/.../node

    API 参考- https://software-dl.ti.com/simplelink/esd/simplelink_cc13x2_26x2_sdk/4.10.00.78/exports/docs/ble5stack/ble_user_guide/doxygen/ble/html/index.html

    最佳

    不会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nathan

    感谢您的助威者。

    通常,我在读取回调函数中使用以下代码行,但停止应用程序。

    LinkDBItem_t *链接= linkDB_Find (connHandle);

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joao,

    通常,函数 linkDB_getinfo 可以实现所需的功能。 请查看我们的示例(simple_peripheral 和 simple_central)以了解有关 IT 使用情况的详细信息。 但是,我不使用,您可以在_ReadAttrCB 回调上下文中调用此函数。

    另一种选择是在本地存储所有对等方的地址,并使用该地址。

    我希望这将有所帮助,

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱门特,你好。

    我尝试在_ReadAttrCB 中使用 linkDB_getinfo,但问题在于此函数会停止应用程序。

    您知道如何在_ReadAttrCB 中使用 linkDB_getinfo 吗?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱门特,你好。

    我尝试更多地解释我的申请。

    在我的 cc2652应用程序中,它只能与移动电话连接,但可以与一个或多个移动电话连接。 设备使用限制。 在我的应用程序中,有两种类型的用户:管理员用户和普通用户。

    管理员用户将能够读取和写入某些资源,但普通用户将无法读取和写入。 因此,我需要检查该用户是否为 admin。 我将管理员用户地址保存在内存中,当我收到读取请求时,我想检查他们的地址。 您建议实施此功能。 是否可以使用布尔实现串行端口?

    是否可以使用具有授权权限的资源来实施此操作? 如果是,您能解释一下如何操作?

    此致

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Joao

    很抱歉,回复延迟,您是否可以告诉我尝试使用  linkDB_getinfo 时发生的错误?  

      配置时是否遵循了 project_zero (TI.com)?