This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:来自双设备监视器 CC2650的数据

Guru**** 2930800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1070824/cc2650-data-from-ble-device-monitor-cc2650

部件号:CC2650

如何从双设备监视器更改数据  

可以让 Matlab 读取它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我建议查看设备输出的数据,并找到负责此操作的代码。  

    然后,您可以对输出的数据进行细微修改,以满足工具的要求。

    如果无法在数据发送前对其进行修改,您可以开发一种工具,以 Matlab 接受的格式转换数据。

    最后但并非最不重要的一点是,您可能需要联系 Matlab 的支持人员,以了解他们是否可以为您提供进一步的帮助。

    我希望这将有所帮助。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何知道 对此负责的代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您必须查看源代码(如果可用)或选择不同的方法。

    此致,