This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCXL-CC2650:使用 MSP430FR5969将 CC2650连接为外部目标,以运行调试会话

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969, CC2650, ENERGYTRACE, CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1068442/launchxl-cc2650-run-a-debug-session-by-connecting-cc2650-as-external-target-using-msp430fr5969

部件号:LAUNHHXL-CC2650
线程中讨论的其他部件:MSP430FR5969CC2650ENERGY-TRACELAUNCHXL-CC26X2R1CC1352P

您好,

是否可以通过将 CC2650作为外部目标连接到 MSP430FR5969来运行调试会话?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Remukee,您好!

    CC2650和 MSP430FR5969不共享调试硬件平台(XDS110与 EZ-FET),因为它们使用不同的 MCU 内核,因此不能使用任一调试器/编程 器来建立与另一个调试器/编程器的通信。

    此致,
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢你的回复。

    是否有方法将 Energy Trace++与 CC2650配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,但是您必须连接支持 EnergyTrace 硬件的 XDS110,例如,LAUNHHXL-CC26X2R1。  本 用户指南 提供了连接外部目标的信息,您可以使用本 应用报告找到有关当前消耗量测量的更多详细信息。

    此致,
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    已尝试将 CC2650作为外部目标连接到 CC2652R1F 并运行调试会话。 它的工作。

    但能量追踪++功能已像以前一样被禁用。

    如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还能分享哪些其他观察结果?  您是否能够一般使用 EnergyTrace?  JTAG 引脚是否全部连接(VCC,GND,RESET,TMS,TCK, TDO,TDI)? 您是否尝试在 菜单 窗口  首选 项→ Code Composer Studio  高级工具  EnergyTrace 技术下切换至 EnergyTrac++?   https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_energytrace.html 

    此致,
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,可以使用能量跟踪。

    在首选项中,还启用了能量跟踪++,连接了您提到的所有 JTAG 引脚。

    但在调试程序时禁用了 Energy Trace++,只能观察到 Energy Trace。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是什么 SDK 和 CCS 版本?  您是否已从目标配置文件切换到4引脚 JTAG?   https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_5_30_01_01/docs/ble5stack/ble_user_guide/html/energy-trace/energy-trace.html 

    此致,
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    使用 CCS 10.3.1版,SDK 为2.2.6.7

    已使用 CC1352P 尝试执行相同的步骤,并将 CC2650作为外部目标连接到它。

    现在它可以运行 Energy Trace ++。

    但使用 CC2652R1F 时,它无法运行能量跟踪++。

    感谢您的指导。