This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:需要有关加密算法的详细信息

Guru**** 2796425 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1069910/cc2564-need-details-about-encryption-algorithm

部件号:CC2564

大家好,团队

请确认部件 CC2564BRVMR 的加密算法?

1)对称  

(或)

2)不对称

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,阿伦

    您能否更具体地了解您所指的算法? 总体而言,我们遵循 蓝牙5.1规范。  

    谢谢,
    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jacob,

    我指的是本设备中使用的数据机密性加密算法。例如:AES,椭圆曲线等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,阿伦

    加密算法全部在通用访问配置文件的蓝牙堆栈中实施。 CC2564B (蓝牙4.0)支持低能耗连接的 AES 加密。 您可以使用 Gap_Query_Encryption_Mode API 检查此加密。 您可能还需要查看 4.0堆栈中的演示 ,了解如何使用加密。

    有关 详细信息,也可以参考此线程。

    TI 建议使用 CC2564C (符合蓝牙5.1),该 CC2564C 为 BLE 安全配对提供了 ECDH 公钥加密

    最佳
    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jacob 提供的这些信息。 我从这里得到了所需的信息。