This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:读取属性中的数据传输速率

Guru**** 2872500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1070103/cc2652r-data-transfer-rate-in-read-property

部件号:CC2652R

大家好,

    在一次读取事务中,移动设备可以通过读取属性读取多少个字节?

注:理论上,它似乎是251字节。 但我可以在一次读取操作中读取300字节,看起来我也可以读取300字节以上的字节。

此致,

Aslam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,

       我在上述活动中使用了 BLE 扫描仪应用程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aslam 您好,

    蓝牙 LE 核心规格的2.1部分显示,您可以在 LE 未编码 PHY 上发送2至258字节的 PDU。 您是否可以提供数据包捕获或屏幕截图以显示您正在观察其他情况?

    最佳

    不会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nate 您好,

     请在下面找到随附的屏幕截图:

    我可以一次读取500字节。 设备在发送数据时是否将数据分割为251字节?

    此致,

    Aslam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,穆罕默德,

    您正确,协议定义了最大 PDU 大小(即 251字节)。 可能会发生的情况是,“单”读取正在跨多个 PDU 发送。