This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:记录仪5.0设置

Guru**** 2583175 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1067870/cc2564-logger-5-0-setup

部件号:CC2564

您好,
我正在处理一些音频失真问题,需要从 CC2564获取一些日志数据,
我安装了无线工具并启动了记录器(Logger 5.0内部版本14),
但当我执行记录器设置(BT Logger 1或 HCI/LMP 查看器)时,应用程序启动时,它不会在已安装端口中显示任何内容,就像附加的屏幕截图一样,相反,它只是一个空窗口,按 setup 键将不会影响我。
我是在一段时间前设置的,它按预期工作,不确定我错过了什么,

需要帮助或提示

此致。

祖希尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zuhir,

    您同时运行多少个 Logger 实例? 当两个或多个 Logger 同时运行的实例时,下拉菜单不显示任何值(如您提到的“已安装端口”),这是一个已知问题。  

    谢谢你,

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,瑞安,

    这只是一个例子,我只是尝试并验证,重新启动或重新安装软件包没有帮助:-)

    谢谢

    祖希尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zuhir,  

    您能否发送有关您在 PC 上所经历的情况的屏幕截图?

    谢谢你,

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,瑞安,

    下面是我的问题的屏幕截图,您可以看到我无法在“已安装端口”窗口中选择任何端口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zuhir,

    感谢您上传图片-您在哪个版本的 Windows 上运行日志记录工具?

    谢谢你,

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Windows 10 企业版

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    软件工具安装过程中是否有任何错误?  

    此外,是否还有其他 PC 可用于复制错误?

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安装非常重要,没有错误,这是公司笔记本电脑,大多数其他笔记本电脑都是一样的,我还有一台装有 Ubuntu 的电脑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zuhir,

    我在 Win 10上遇到同样的问题,并在 Win 7 (虚拟机)上安装 Logger,这是正常的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将它安装在装有 Windows 7的其他 PC (更旧)上,它按预期工作