“线程”中讨论的其它部件: CC2642R, TIDC-01005
亲爱的各位,


我们正在开发具有以下功能的 BLE Wi-Fi 网关
- AWS 连接
- AWS 云的 OTA 固件更新
- BLE 5.0
- Web 服务器托管 WebPages 以配置网关
- 以软访问模式访问网页
我们已针对 BLE WiFi Gateway 产品进行了超越架构的训练。
- 如上所示,CC2640R2F 将用于简单网络处理器配置
- CC2640R2F 的 Cortex M3将不会使用。 我们建议与 OTA 固件更新期间一样,仅更新 CC32XX 应用程序固件。
- CC32xx 设备将通过 UNPI/HCI 接口连接到 CC2640R2F
- 所有 BLE 设备的配置文件处理将由 CC32XX 处理
- 在 AWS 的 OTA 更新中,仅 CC32XX 应用程序将更新。 CC2640R2F 图像将不会更新。
- BLE 通信序列
- CC32XX 将使用 HCI/UNPI 接口命令启动与设备1的连接
- 成功连接后,启动与设备 N 的连接
- CC2640R2F 将把手返回 CC32XX
- 使用收到的句柄 CC32XX 将使用 HCI/UNPI 接口命令在设备1上读取/写入 N 特性/属性
- Web 服务器将托管在 CC32XX 上,并将以软接入点模式访问网页
我们的疑问:
- 如第1至第4点所述,是否可以直接从 CC32XX 处理双设备的配置文件? 请建议进行任何更正。
- 我们是否获得了对 HCI 命令界面(默认和用户定义)的完全支持,或者我们将只获得 UNPI 界面? 什么是 UNPI 接口?
- 第6点提到的 BLE 序列通信是否正确? 请建议进行任何更正。
- 通常,需要使用哪个 HCI 命令来连接多台 BLE 设备并读取/写入数据?
- 是否可以在没有主机处理器的网络处理器上实施 BLE? TI 是否具有 BLE CC2640R2F 类解决方案,但没有 cortex M3?
- 作为未来的规定,是否 可以 使用 OTA 从 AWS 云对 CC2640R2F 的 Cortex M3进行编程?
- 建议在建议的架构中进行任何更正/改进/问题。
- CC32xx 上的1MB 闪存足以支持 OTA,Web 服务器和 AWS 连接功能
- 通过建议的架构,我们可以同时连接多少台 BLE salve 设备?
- 目前 ,CC32XX 和 CC2640R2F 不可 用于采购。 考虑到市场状况,这些芯片 的采购暂定需要多长时间?
此致...
日格什