This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2L:在待机模式下使用已启用的外围设备时的功耗

Guru**** 2800775 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1068134/cc2640r2l-power-consumption-in-standby-mode-with-enabled-peripherals

部件号:CC2640R2L

您好,

我们使用 CC2640R2L 和通过 SPI 连接的其他外围设备创建了定制板。 此部件由电池供电,因此功耗非常相关。

µA 通信按预期工作,我可以将设备置于低功耗状态(功耗低于5 μ A)。 µA,我们已经测量了当所有设备都处于低功耗状态时的功耗超过200 μ A。

执行一些测试后,我发现如果禁用 UART (使用 UART 显示进行某些调试输出)并关闭 SPI 通信,我可以降低功耗。 在这种情况下,我的功耗大约为80 µA。

查看 CC2640R2L 数据表的功耗摘要,我可以看到外围设备所消耗的电流:UART =164 µA &SSI =93 µA,但还有一条注释:“待机或关机时不支持 Iperi”)。

据我了解,SPI 和 UART 不应影响我的待机功耗。 你对此有什么评论吗? 这是否是预期行为?



谢谢,致以诚挚的问候!

帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,帕特里克,

     如您所 µA,设备仍处于待机模式,因为当前消耗量超过650 ̊ C,这表示在活动模式下处于空闲状态。  如数据表所示,低功耗模式下不会应用外围电流,此外,UART 和 SPI 外围功耗的组合大于观察到的差值。  当一个实例打开时,您看到的最有可能是与这些外围设备相关的输入针脚的泄漏电流,如 UART RX 和 SPI 味噌。  这通常有助于唤醒 MCU,以便在从已连接设备接收数据时维修中断。  如果您不需要此类功能,则可能会在不需要活动的时段禁用/关闭这些外围设备。

    此致,
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢瑞安,这似乎是对的,当设定引脚时,会有一些漏电流。

    作为一种解决方法,当没有活动时,我正在禁用 UART 和 SPI。

    此致,

    帕特里克