This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2L:BLE 与主机之间的断开事件丢失

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1069155/cc2640r2l-missing-disconnection-event-from-ble-to-host

部件号:CC2640R2L
“线程: 测试”中讨论的其它部件

尊敬的团队:

我们使用 CC2640R2L 作为与 Host micro 的 SPI 接口。 当主机 micro 处于主模式时,由于此 BLE 模块处于从模式。

SDK 版本 : simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28

使用的示例:主机测试

正常情况: 通常,BLE-A 模块与其它 BLE-B 模块设备(中央设备)保持99%的连接模式。每当由于 BLE-A 模块接收到断开连接事件的任何原因,此 BLE 连接与另一台设备断开时,主机将在25秒内获悉 BLE-A 已断开连接。

问题: 当经常从另一台设备 BLE-B 进行电源切换时,始终 BLE-A 必须获得断开连接事件,但有时 Host micro 不会收到此事件。 我们观察到,1000人中平均有5到7倍的失踪。 我们想知道这一问题的原因是什么。   

我们浏览了勘误表  swrz085a ,本文档中提到了这一点  

咨询02 MotorolaRegisteredSPI 格式从属模式写入以传输 FIFO 可能会丢失数据

我们的问题是否  仅与此通报相关?

我们希望打开变通办法文档,但无法打开它。 请分享此变通办法文档。

此致,

Bhavin P

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhavin,

    错误数据的文本位于文档中,为 方便起见,复制如下。

    我认为这不太可能是您所看到的问题,但您可以通过使用逻辑分析器监视 SPI 线路来进行检查。 然后,您可以看到连接断开事件是否正在发送。 一旦我们确定 BLE-A 设备 是否正在向主机微控制器发送断开事件,我们就会知道问题发生在什么设备上(Host-micro 或 BLE-A)

    最佳

    不会