This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652RB:syscfg 中的 LED 模块能否实现可调占空比波形

Guru**** 2564565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1068837/cc2652rb-can-the-led-module-in-syscfg-achieve-a-duty-cycle-adjustable-waveform

部件号:CC2652RB

大家好,团队

客户提出的问题可能需要您的帮助:

客户希望实施“1 Hz,200 ms,800 ms,闪烁10次”,但由于以下限制,它失败了:

  • LTE 模块支持 LED 闪烁以及亮度控制。
  • PWM 的周期值不能设置得太大(大于某个值时 LED 不工作),是否有任何限制? 将 pwmPeriod 设置为1000工作正常,但设置为1000000时,LED 指示灯不亮。

请帮您检查此案例? 谢谢。

此致,

樱桃