This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:如何在 CC2650 BLE 堆栈中实现关机模式

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1067593/cc2650-how-can-i-implement-the-shutdown-mode-in-the-cc2650-ble-stack

部件号:CC2650
“线程: ENERGY-TRACE”中讨论的其它部件

您好,

我正在使用 cc2650 BLE SimpleBLEPeripheral 示例。 我需要在  SimpleBLEPeripheral 中实施关机模式。 我的要求是当设备与应用程序断开连接时,设备应进入关机模式。

我已经尝试了“PinShutdown (自动关机)”模式示例。 电流为0.007 uA。 但我在 BLE SimpleBLEPeripheral 示例中未能实现这一点。 请给我一些关于 在 BLE SimpleBLEPeripheral 示例中实施关机模式的信息。


在 CC2650数据表中,在进入关机模式之前,我们将使用闩锁 I/O。

提出一些关于“如何使用 TI RTOS 锁定 cc2650中的 I/O”的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,湿婆,

    您使用 PinShutdown 示例的策略是一个很好的开始方法。 当您尝试关机时,您看到的问题是什么? 您是否正在调用 Power_shutdown (0,0);与 pinShutdown 示例类似?  

    最佳

    不会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢你的回复。  

    1. 当您尝试关机时,您看到的问题是什么?

      进入关闭模式后,电流也将达到0.50mA。 这是  SimpleBLEPeripheral 示例的关机模式中的问题。

    2.您是否正在调用 Power_shutdown (0,0);与 pinShutdown 示例一样?  

    是的,我在断开连接后呼叫了 Power_shutdown (0,0)。


     

    另一个疑问是“如何使用 TI-RTOS 锁定 I/O。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,湿婆,

    您在上面链接的用户指南中指出,I/O 已锁定,这意味着您不需要锁定它们。

    即使您的设备处于关机状态,您仍可能获得更高电流的原因有很多。  很高兴您在运行销钉关闭示例时能够测量0.007 uA。 是否可以验证调试器中是否正在执行 Power_shutdown 调用? 您是否可以使用通电迹提供电流测量的迹线?

    最佳

    不会