This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652RSIP:用于 VDDS / VDDS PU 的去耦电容器

Guru**** 2925790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1068228/cc2652rsip-decoupling-capacitors-for-vdds-vdds_pu

部件号:CC2652RSIP

您好,

我有一位客户问他是否可以  VDDS / VDDS PU 的去耦电容器之间分离?

请您提供建议吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    VDDS_PU 仅用于 SIP 中的内部100k 上拉复位,不需要单独的去耦电容器。 如果要使用 POR,应在复位信号和 GND 之间连接100 nF 电容器。

    VDDS 不需要外部去耦电容器,因为它们是 SIP 中的内部22 UF。

    此致,

      理查德