This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:用于 CC2652R7 MP 的无线电测试库工具

Guru**** 2768535 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R7, CC1352P7, CC2652R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1072449/cc2652r7-radio-test-library-tool-for-cc2652r7-mp

部件号:CC2652R7
“线程:测试”, CC1352P7CC2652R 中讨论的其它部件

大家好,

 我们正在进行 CC2652R7 MP 运行,使用“Radio Test Library-1.25.0”工具,我没有看到 CC2652R7测试项目。

黎耀祥

INNOCOMM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron,

    我已经确认了您在我的设置中描述的行为,并正在联系工具团队以进一步澄清此问题。

    此致,
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,瑞安,

      工具将在何时发布? 我们计划在2月份生产的 CC2652R7。

    黎耀祥

    INNOCOMM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还在等待业主的回应。   我发现,在 RadioTestLibrary-1.25.0\config\xml 中存在 cc2652r7配置,它们似乎不在 RadioTestLibrary-1.25.0\sources\radio_test_lib_app_ex\main.cpp 中使用。  如果对该 C++文件进行了必要的添加,则 可以重新编译应用程序示例以包括 CC2652R7。  根据先决条件,  它需要在您的计算机上安装 Microsoft Visual Studio C++ 2015和 Qt 5.9.2  

    此致,
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对讲机测试库确实以与 SmartRF Studio 相同的方式支持 CC2652R7。 与库一起提供的代码示例只是一个有关如何使用它的示例。 您在 SmartRF Studio 中找不到所有设备的示例,但它应该提供一个有关如何使用库 API 的 IDE。

    SmartRF Studio 的更新版本即将发布,其中包括 CC2657R7设备的更新 RF 设置。 但是,在提供的代码示例中,您仍然看不到该设备。

    此致,

    Øyvind

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      CC2652R7的“收音机测试库”将在何时更新?

    黎耀祥

    INNOCOMM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有任何计划更新“无线电测试库”后面的代码示例。 磁带库已支持 CC2652R7,但屏幕截图中显示的示例中有一个属于同一系列的 CC1352P7设备的示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试使用 对讲机测试库编号21~23 RSSI 测量失败,请帮助我确认。

    黎耀祥

    INNOCOMM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     CC2652R7 和 CC1352P7具有不同的引脚布局和射频路径。  虽然来自同一设备系列,但您将无法使用 CC2652R7设备上的 CC1352P7设置。  最近的型号是 CC2652R,但我对无线电测试库示例了解不足,无法知道使用这些设置替代 CC2652R7是否起作用。

    此致,
    瑞安