This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:内部 DCDC 上的波纹

Guru**** 1831610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1071693/cc1352p-ripple-on-internal-dcdc

部件号:CC1352P
“线程:测试ENERGY-TRACE”中讨论的其它部件

您好 E2E

我们仍然在解决波纹问题。 将电池插入主板后,我们的一些产品开始消耗过多的电量(30 uA 正常功耗-问题功耗超过500 uA DCDC),并开始在 DCDC 输出上产生锯齿波纹,Vpp ~120mV,不同主板上的频率不同。 DCDC 线圈两侧的测量结果如下所示。


我们使用40台设备创建了测试设置。 其中一半设备的供电电压为3V,另一半为3.6V。 我们认为此问题可能是由电池引起的,但似乎与这些测试无关。 什么是导致某些设备及时损坏的根本原因?


我们做了硬件修订,但还是发生了。 我附加 了 DCDC 侧的布局,您能否验证布局是否正常?

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    当设备在待机模式下运行时,VDDR 上应有锯齿。 为了在待机模式下省电,DCDC 会定期打开和关闭,以重新为 VDDR 充电。 当 VDDR 降至某个阈值电压以下时(大约 1.5 V),DCDC 再次打开以为 VDDR 充电(高达约1.7 V)。 以上两个图解都可以看到这种情况-因此您的设备运行正常。  

    您在设备上运行的软件是什么? 当您测量30 uA 和500 uA 的电流消耗时,设备是否在待机模式下运行? 在这种操作模式下,我希望电流消耗接近1 uA (顺便说一句,您如何测量电流消耗? 请查看此应用说明: https://www.ti.com/lit/pdf/SWRA478)  

    西蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,西蒙,

    感谢您的回复,我想详细介绍一下

    我们基于简单外设 OAD 和消耗元素的固件如下所示,并处于待机状态%99.8

    但当直流-峰值高于正常值时,会出现额外的电流峰值,并且功耗会升高。 唯一的解决方法是使用新的1352P 并刷新相同的固件。

    事实上,直流输出在开始时是平坦的,波纹太低,如下所示:(线圈的两侧)

    有些板产生的波纹较少,不会像 下面那样消耗额外的功率(线圈的两侧)

    (示波 器刻度/刻度与第一个帖相同, Vpp 消耗量升高)

    我们  使用 Follow SWRA478D 通过能量追踪测量转台,我们的台式万用表也提供了相同的结果。

    我们的自定义主板功耗是在空 RTOS 项目的待机模式下:~1.5 uA。在 DeepSleep:~0.5 uA。

    奇怪的是,这种情况并非在关闭时发生在所有板上。 其中一些国家从未崩溃。 在 BLE 连接上有什么东西可能会导致这种永久损坏?

    再次感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,  

    我只是想确保您在测试这些板时不会直接在 X 盘上测量? 这可能会停止振荡器,然后 DCDC 将停止在可能破坏设备的不良状态。  

    西蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,西蒙,

    我们不会对 X 线进行任何测量,也不会尝试触摸它。 除了我们的测试设置外,一些退回的产品也存在相同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    在待机模式下工作时,预期会出现波纹,波纹的 Vpp 级别和频率会随温度,VDDS 等而变化  

    如果您在 LaunchPad 上运行软件,那么当前消耗量是否符合预期? 我们需要了解根本原因是硬件还是软件。  

    西蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于此线程中的第一个 POST,具有较高波纹的正确图像:我觉得 VDDR 电压在 VDDR 开始再次下降之前会下降。 您能否放大以显示 VDDR 的低电平?

    放大此部分:

    您能否在主板上运行“空”示例,看看这是否会产生影响? 这是一个简单得多的例子,更容易看到发生了什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,谢谢大家的回答,

    我用我们的引脚配置来运行空示例,在不动产板中消耗1.5 uA。 在主板上,我们会发出与固件相同的电压和电流调节。 我也在 Devkit 中运行了我们的固件,它在短期内不会消耗额外的电量。 我也会进行长期测试。

    下面是3种与测试设置不同的故障板。 电源@3,6V 1A。  所有波纹都在不同频率下开始,电流在相同频率下波纹。

    固件代码为

    Int main (无效)

    Board_init();
    flash_init();
    flash_open();
    flash_close();

    BIOS_START();

    返回(0);
    }

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    L1的确切部件号是多少? 我想看看硬件中是否有一些基本错误。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在2个硬件版本中,我们遇到了相同的问题,旧的硬件 L1是 MLZ2012N6R8LT000, 新的硬件 L1 是 MLZ1608N6R8LT25

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好;

    您能注意到一些错误吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    我们已收到您的设计文件,并将脱机为您提供设计反馈。  

    西蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,西蒙,

    好的,我们会等待您的反馈

    感谢你的关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    反馈通过电子邮件提供。 关闭此线程。  

    西蒙