“线程:测试, ENERGY-TRACE”中讨论的其它部件
您好 E2E
我们仍然在解决波纹问题。 将电池插入主板后,我们的一些产品开始消耗过多的电量(30 uA 正常功耗-问题功耗超过500 uA DCDC),并开始在 DCDC 输出上产生锯齿波纹,Vpp ~120mV,不同主板上的频率不同。 DCDC 线圈两侧的测量结果如下所示。


我们使用40台设备创建了测试设置。 其中一半设备的供电电压为3V,另一半为3.6V。 我们认为此问题可能是由电池引起的,但似乎与这些测试无关。 什么是导致某些设备及时损坏的根本原因?
我们做了硬件修订,但还是发生了。 我附加 了 DCDC 侧的布局,您能否验证布局是否正常?


谢谢!